This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS214:HD3SS214参考原理图

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676547/hd3ss214-hd3ss214-reference-schematic

器件型号:HD3SS214

你(们)好

请帮您分享 HD3SS214参考文献 原理图?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否使用 Altium Designer 或 Allegro 来进行原理图和 PCB 设计?

    此致、
    Hossein 先生
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Hossein,

    是否可以打印为.pdf 文件并发送给我?
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否确实在寻找此 IC 的原理图?
    如果是、请参见下图。

    如果您有任何其他相关事宜、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Hossein,

    是的、请帮助我分享 HD3SS214参考原理图、您的图仅为 HD3SS214符号、

    我想检查如何为未定义引脚进行设计、 只需保持 悬空或按如下方式进行设计、以便为每个未定义引脚保留测试点?

    请提供建议、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缺少图、请再次上传、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    答案是肯定的、不要将 N.C.引脚连接到任何地方。 为此、我们在 Altium Designer 中不对这些引脚放置任何 ERC。 由于我知道无需将 IC 的 N.C.引脚连接到任何位置、因此 我知道这一事实、即我不想为  它们放置 ERC、当我创建 IC 的原理图库时、我通常会忽略这些引脚。 我对原理图符号库做了类似的操作、我在上一篇文章中发送了它的图像。 最后、结果通常是相同的。



    有关 HD3SS214 参考原理图的更多详细信息、我建议您查看 此主题 并将您的请求发送给 Moises Garcia

    但愿这对您有所帮助。

     

    此致、

    Hossein 先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、

    请接受我的朋友的请求、以便我可以向您发送参考 原理图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Malik、
    已经接受、请帮助我将原理图发送给我、
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、

    我刚刚向您发送了原理图、如果您需要进一步的支持、请告诉我。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、
    您还可以向我发送此器件的参考设计吗? 我真的需要对其应用提供支持。 我非常感谢您的帮助。 谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我很快将通过 E2E 发送这些消息。