您好!
我在使用 Ls 侧测试16个 XAUI 通道的设计中使用 TLK10034。 我需要生成 CRPAT 和 CJPAT 模式 、但 TLK10034 DS 和应用报告 SLLA351提供了不同的信息。 根据 DS、寄存器1E 0x000B、位11和5:4、表5-41、 100的设置为 N/A 应用报告在表1中指出、100是 CRPAT 的简称。
哪一项是正确的?
如果 DS 正确、并且我应该使用表5-100中的寄存器01 0x8002、那么我应该使用什么寄存器来检查每个通道的错误计数?
此外、在哪里可以找到 DS 中反复提到的"测试程序"?
谢谢、
David