This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOL111:主器件运行

Guru**** 2845750 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOL111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675039/tiol111-master-device-operation

器件型号:TIOL111

团队、

我有一位客户希望与 IO Link 从设备通信。 在这种情况下、它不是标准的工厂自动化应用、因此他们不想使用 IO Link 现场模块、如

对于如何构建可与从器件通信的简单 IO Link 主器件、我们有什么建议吗? 如果客户能够在 MCU 上实现 IO Link 主站协议栈、TIOL111是否仍可用作主站侧的 IO Link PHY?

谢谢、此致、

Mihir

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mihir、

    是的、借助适当的软件堆栈和一些额外的外部组件、TIOL111器件可用于实现 IO-Link 主站功能。 我们正在研究有关这种使用的一些参考资料、但遗憾的是、我认为目前没有任何公开资料。 不过、我会让您私下与调查此事的团队联系、他们可以为您提供一些进一步的信息。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:我还想了解 IO-Link 主站解决方案。 是否可以向我提供堆栈进度的更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、  

    感谢您的查询。  我将与 IO-Link 主开发团队核实最新状态、并尽快跟进。

    -Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、

    目前、我们的 TI 参考设计仍在开发中、计划在今年第二季度(2018年第二季度)发布。 此外、这可能是一个次要问题、但 TI 正在使用一个著名的 IO-Link 堆栈开发人员开发的堆栈来开发硬件解决方案。 硬件设计完成后、应能够进行修改、以便与任何其他可用的 IO-Link 堆栈配合使用。

    乔纳森
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jonathan、  

    非常感谢您的回答。 我真的很感兴趣、请您能让我保持在 Q2发布的循环中。 您可以在过渡期间提供的任何内容、预先编码或文档都将有很大的好处。 。

    星期五快乐

    肖恩