This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD11:关于 SN65HVD11D A/B 端口短路电流

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675279/sn65hvd11-about-sn65hvd11d-a-b-port-shorted-current

器件型号:SN65HVD11

尊敬的支持团队:

对于 SN65HVD11D、由于它位于与外部相连的返修边沿、如果在闪电般的冲程中、 假设 A/B prot 引脚短接至 GND、 我们能否在整个温度范围内将短接至 GND 的电流减小至50mA? 如果超过50mA、 是否有任何内部保护可以将其关闭、当短路情况通过时、它可以自行恢复?  太多了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vera、

    当 A 或 B 线路短路时、器件将输出电流限制为+/- 250mA (请参阅数据表中的 IO 规格)。 这种情况也会导致 IC 内部产生高功率耗散、而这种情况产生的热量通常足以触发器件的内部过热保护电路、进而禁用输出、直到器件冷却。 在这种情况下、您可能会观察到器件循环打开和关闭、因为此时会达到热关断、器件已禁用、器件冷却、重新启用输出、然后再次加热。

    在这两种情况下(仅限由 IO 保护限制的输出电流或由于热保护而关闭输出电流)、短路情况消除后、器件将自动恢复。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    感谢您的回答!

    因此、请与您再次核实:它们的板上有防雷器、 当它工作时、会导致 HVD11D 输出对地短路。  如果在 thunder 之后、thunder 保护器继续传导和恢复电路、 他们将要求在 thunder 之后、HVD11提供小于50mA 的电流。然后电路将恢复。  因此、在我们提供+/-250mA 电流并自动关闭之后、到防雷器的电流将小于50mA、 然后它将停止导通、并且在平均时间内、它还可以保护 SN65HVD11D、对吧?  太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vera、

    我刚刚注意到、我之前通过电子邮件而非 e2e 论坛回复了您。 为方便未来的论坛用户、我的回答如下。

    此致、
    最大

    _

    是的、在大多数情况下、我希望它以这种方式工作。 但是、仅仅依靠热关断可能不是一个好主意、因为在某些情况下(例如、在较低的环境温度下运行)、短路情况不会导致 IC 过热触发关断。 最好通过切换 DE 线路(关断驱动器电路)或 D 线路(驱动相反状态)来强制出现<50mA 的电流情况。 大多数 RS-485应用将定期执行此操作(持续驱动单个逻辑状态毫无意义)、 但是、您可以检查以确保在正常运行期间发生的切换足以重置防雷器–在电流完全复位之前、它可能需要一段最短时间使电流足够低。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Max!