This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:具有自动协商功能的1G-KX

Guru**** 2487425 points
Other Parts Discussed in Thread: TLK10232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673213/tlk10232-1g-kx-with-auto-negotiation

器件型号:TLK10232

您好!

我的客户正在评估 TLK10232、它无法连接1G-KX 自动协商。

他们执行了以下步骤,并添加了结果。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/2273.6114.tlk10232_5F00_BringupProcedures_5F00_v2.pdf

我们考虑到问题是"工作模式状态"与预期值0x1C03对应的值为0x1413。

具体来说、位11不是"1"、而是"0"、位4不是"0"、而是"1"。

每个错误都是 FIFO 错误和 AGC 未锁定。

您能告诉我此错误的权变措施吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TLK10232不支持10G-KX。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaser-San、

    感谢你的答复。

    作为排印错误、我修改了主题。
    我很抱歉。
    不是10G-KX、而是1G-KX 是正确的。

    您能否再次查看该文件?

    此致、
    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaser-San、

    这种情况如何?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这种情况如何?

    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 我无法打开所附的结果。 是否可以以其他形式发送?
    此外、您能否详细说明/澄清以下内容:
    与预期值0x1C03相对、"运行模式状态"为0x1413。 具体来说、位11不是"1"、而是"0"、位4不是"0"、而是"1"。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaser-San、

    感谢你的答复。

    我直接向您发送文件、您能否检查它?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaser-San、

    感谢你的帮助。
    这种情况如何?
    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramuchi、

    您能否提供客户在启用自协商的情况下在1GKX 中初始化器件的过程? 我想对其进行研究、以放弃序列中的错误。

    谢谢、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯-圣、

    感谢你的答复。

    客户只执行全局复位。
    详情如下:

    1全局复位
    2全局写入使能
    3 HS_CH_CONTORL_1
    4 AN_CONTROL
    5 LT_RAING_CONTROL
    6通道_CONTORL_1
    7 HS_SERDES_CONTRAL_1
    8 HS_SERDES_CONTRAL_2
    9 MC_AUTO_CONTROL
    10 HS_SERDES_CONTRAL_3
    11 LS_SERDES_CONTRAL_1
    12 LS_SERDES_CONTRAL_2
    13复位控制

    可以检查一下吗?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kuramuchi-San、

    感谢您的回答。 您能否提供已写入您提到的寄存器中的值? 我需要验证这些寄存器的设置以放弃错误的配置。

    即 AN_CONTROL 0x2000

    谢谢、
    Luis
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    吕珊,

    感谢您的支持。

    您能否查看以下文件?

    e2e.ti.com/.../Register-Settings.xlsx

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramuchi-San、

    请查看此应用手册、了解以多种模式初始化器件的不同过程、如果您尝试禁用自动协商的 KX (第15页)。

    另一方面、对于高速端、如果禁用了链路协商、请尝试不同的 HS_SERDES_CONTRAL_2 和3值、并通过 HS_ERROR_COUNTER 进行监控、以便在错误计数器为无错误时获得高速端的最佳设置。 这些设置应用于链接器件。 请告诉我们您的结果。

    e2e.ti.com/.../0143.tlk10232_5F00_BringupProcedures_5F00_v2.pdf

    谢谢、

    Luis  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Luis - San、

    感谢你的答复。
    请在下面确认。

    >请查看此应用手册,了解以多种模式初始化设备的不同过程,如果您尝试禁用自动>协商的 KX (第15页)。

    当自动协商被禁用时、客户已检查到接口。
    即使如此、他们是否应该尝试禁用自动协商的 KX?

    >请为 HS_SERDES_CONTRAL_2和3尝试不同的值

    他们已经尝试了各种值、因为我们之前在下面的主题中已经得到了建议。
    e2e.ti.com/.../665963

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    路易斯-圣、

    这种情况如何?

    此致、
    Kuramochi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kuramuchi-San、

    很抱歉耽误你的回答。 根据他们的场景、他们是否尝试以1GKX 模式连接器件? 如果是、请按照我在第15页中建议的步骤操作(KX 已禁用)。 基本上、这个过程是为了强制器件处于1GKX 模式。

    谢谢、
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT 小组