请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TSB43AB23 你好。
我们在 Windows 8 PC 系统中使用了 TSB43AB23、但遇到了一些问题。 在 Windows 8设备管理器中 找不到 IEEE 1994设备。 但 Windows 10和 Windows 7 正常。
在 Windows 8中、有1394bus.sys 和 ohci1394.sys 文件。 请 提供您的建议、让我们来解决这个问题。 谢谢~