This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD1S414:TPD1S414 EN 状态

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD1S414, TPD4S014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675476/tpd1s414-tpd1s414-en-status

器件型号:TPD1S414
主题中讨论的其他器件: TPD4S014

您好、专家、

我的客户对 TPD1S414 EN 状态有疑问。 他们有一个 AIO PC 应用、并且希望在 USB TypeC 端口上使用 TPD1S414。

当 EN 悬空且 VBUS_CON 5V 存在时、它们需要知道内部 MOSFET 状态。

他们提出此问题的原因是,当适配器不存在时,MB 将不能通电。 换句话说、EN 将在 MB 中没有上拉电源轨、并且它将悬空。 他们希望确保 VBUS 电源不会进入 MB (由内部 MOSFET 阻止)

请帮您回答问题。 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安、

    为了使 TPD4S014实现所需的功能、他们需要在 VBUS_SYS 输出引脚和/EN 引脚之间应用一个与这个相似的电路。

    该电路的大小正确时、会将/EN 引脚拉高然后拉低足够长的时间、以满足内部复位时序。  这将使 TPD1S414满足客户的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chuck、

    感谢您的回复!!

    由于 MB 将不会在 VBUS_SYS 上加电、因此/EN 将没有电源轨将其拉至高电平。 在这种情况下、我们的 VBUS_CON 可以连接20V 电压。 是否确定/EN 为低电平以使电流从 VBUS_CON 流向 VBUS_SYS? 这是客户想要了解的内容。

    此致、

    Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安、

    在这种情况下、客户将不会使用我展示的电路、并且必须在/EN 上添加一个弱下拉电阻器、以确保在内部不加电的情况下启用开关。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    感谢您的回复!

    出于我们的目的、我们不希望 VBUS_CON 电源通过 VBUS_vsys (我们希望通过内部 FET 进行阻断)。
    因此、如果/EN 悬空、内部 MOSFET 是否可能会导通以使 TYPEC 端口电源通过 MB?
    谢谢!

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安、

    如果/EN 引脚真正悬空、则不会确定功率器件的栅极。 系统设计为:如果/EN 引脚接地、则开关将关闭、如果拉至大于1.2V 的电压、则开关将被禁用。 如果您想阻止 VBUS_SYS、您的客户是否有一个将处于激活状态的电源? 如果它们确实如此、则可以从/EN 引脚为该电源放置一个上拉电阻器、以确保 FET 被禁用。

    此致、
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    感谢您的回复!

    由于 MB 将不会在 VBUS_SYS 上加电、因此/EN 将没有电源轨将其拉至高电平。 因此、我们无法保证在/EN 悬空时是否启用该器件 b、对吧? 谢谢!

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安、

    /EN 应保持低电平以启用开关、并上拉至高电平以禁用开关。 除非 EN 从高电平转换为低电平、否则芯片的某些内部电路将不会被正确复位。

    如果/EN 浮动、我们无法保证器件的功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chuck、

    明白了、谢谢确认!

    此致、
    Ann Lien