主题中讨论的其他器件:TPS65982
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我对与 TPS65982评估模块的 I2C 通信有疑问。 我尝试使用 I2C 接口读取一些信息、例如可用的 PD 配置文件。 我选择了具有 TPS65982 EVM 的 stm32f0发现板、但 I2C 通信不起作用。 用于 i2c 的 STM 库是可靠的、因为我使用它时没有遇到其他 IC 问题、但在 TPS65982上无法使其正常工作。 在我的逻辑分析仪上、我看到我正在发送的数据、但 TPS 没有 ACK、也没有返回数据。 有人能帮我一些想法,我在这里可能会出什么问题?
为了减少可能出现的问题、下面是有关我的设置的一些基本信息:
-连接到引脚18和20上的 I2C1
- I2C 时钟速度:100kHz
地址:0x38
- TPS65982由使用 USB Type C 连接(12V)的某些 PD 充电器供电
提前感谢、
Karol Mika