This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65C3221:自动关断唤醒

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E, SN65C3221

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674033/sn65c3221-auto-shutdown-wake-up

器件型号:SN65C3221
主题中讨论的其他器件:TRS3122E

尊敬的 SIR/MDM:

想了解如何应用自动关机、 希望有人能提供建议。
我的问题是关于自动关断模式。
问: 在 RS232链路的两端、 如果 两个 RS232设备都配置为 启用自动关断、 是否可以同时关闭两个设备?
问: 如果是、 两个器件的 DOUT 是否为"Z"、从而导致两个器件的 RIN 无效、并导致连接无法使用、除非重新供电?

谢谢、rgds。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Setoh、

    我们的团队正在研究这一个问题、并将在明天回来-很抱歉耽误您的时间。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Setoh、

    如果两个器件都启用了自动关断、则在没有更多通信活动时、这两个器件都可以进入自动关断模式。 这将需要复位任一器件或通过将 FORCEON 引脚拉为高电平来禁用自动关断功能。 应用是否要求两个收发器都启用自动关断功能?

    卢卡斯  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、
    感谢您的回复。
    我的应用程序无法排除另一个收发器已启用自动关断功能。
    根据之前的答复、我认为除非我的应用永远不会启动会话、否则任何使用自动关断器件的操作都需要实现收发器复位或 FORCEON 控制、以便在我发送时唤醒。
    或者、如果我的终端使用了自动关断加器件、您能否确认我在启动会话时能够唤醒器件?

    谢谢您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Setoh、

    自动断电增强版功能的功能与之前讨论的相同、但具有相同的限制。 您必须至少主动唤醒收发器。

    卢卡斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lucas、
    我已经仔细检查了下面的自动断电加数据表、并发现引用了以下内容。 我注意到、两者的传播延迟时间和电源使能时间图似乎表明 IC 将在接收器或驱动器活动时唤醒。 因此、我一侧的传输将唤醒我的收发器 IC。 这与仅监控 RX 的自动断电不同、请注释。

    www.ti.com/.../trs3122e.pdf
    自动断电增强功能
    使能时、当对任何接收器或驱动器输入施加有效的信号变化时、器件会自动激活。
    在不活动30秒后、器件将自动断电以节省电量。

    www.ti.com/.../trs3253e.pdf
    在其中一个驱动器或接收器上感应到有效转换时
    输入、电荷泵重新打开、TRS3122E 退出断电模式。

    谢谢您、setoh。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Setoh、

    是的。 这两个器件的功能是正确的。 自动断电功能基于时域中输入信号的边沿检测。 为了将其与 SN65C3221中的基于电压的器件区分开来、在某些数据表中将其称为自动断电加电。 如果您有更多问题、请告知我们。

    此致、
    Hao