This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:TUSB9261命令行闪存更新程序

Guru**** 2486685 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676550/tusb9261-tusb9261-command-line-flash-updater

器件型号:TUSB9261

您好!

我遇到了与其他一些客户相同的问题、即由于安装了引导加载程序驱动程序、TUSB9261燃烧器实用程序在 Windows 上无法正常工作。

请向我发送命令行工具吗?

此致、

Roland

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不理解您的意思、即您遇到的问题与其他客户相同。 您提到的是其他 E2E 帖子吗? 如果是、哪篇 E2E 文章?
    请查看以下 E2E 帖子、看看它们是否与您的问题类似。
    e2e.ti.com/.../422244
    e2e.ti.com/.../135332
    e2e.ti.com/.../291266
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    上周我找到了其他帖子、但无法再找到它们了。 请参阅以下内容:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图片未贯穿其中、因此请参阅以下文章:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Roland、

    您是否能够使燃烧器实用程序正常工作?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、尽管我必须在没有出现驱动程序问题的 BOSS PC 上安装它。
    谢谢