This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:OrCAD &放大器;Cadence 参考文件。

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI800, DS80PCI402, DS80PCI800EVK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675640/ds80pci402-orcad-cadence-reference-file

器件型号:DS80PCI402
主题中讨论的其他部件:DS80PCI800DS80PCI800EVK

我们计划在我们的其中一个设计中使用 DS80PC1402、但没有相关电路、设计可供参考。您能否提供 OrCAD Capture DSN 文件或参考布局以便轻松跳转到设计。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Casper、

    遗憾的是、我们没有这些器件的原始库、但您也许可以使用 Cadence 中引用的 DS80PCI800EVK 原理图。 该器件在引脚方面几乎相同、但请注意、DS80PCI402的前4个通道的方向应交换、因为 DS80PCI402是双向的、DS80PCI800是单向的。

    请参阅以下 Cadence 中的 DS80PCI800EVK 原理图副本:

    e2e.ti.com/.../0535.DS80PCI800EVK_5F00_schematic.zip

    希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的热情支持!

    我已经从 您所附的链接下载了原理图。

    这对我的下一个发展非常有帮助。

    此致、

    Casper [引用用户="Michael Lu (圣克拉拉)"]

    您好、Casper、

    遗憾 的是、我们没有这些器件的原始库、但您也许可以使用 Cadence 中引用的 DS80PCI800EVK 原理图。 该器 件在引脚方面几乎相同、但请注意、DS80PCI402的前4个通道的方向应交换、因为 DS80PCI402是双向的、DS80PCI800是单向的。

    请参阅 以下 Cadence 中的 DS80PCI800EVK 原理图副本:

    (请访问网站以查看此文件)

    希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    Michael

    [/引述]

    Michael Lu (Santa Clara) 说:

    您好、Casper、

    遗憾 的是、我们没有这些器件的原始库、但您也许可以使用 Cadence 中引用的 DS80PCI800EVK 原理图。 该器 件在引脚方面几乎相同、但请注意、DS80PCI402的前4个通道的方向应交换、因为 DS80PCI402是双向的、DS80PCI800是单向的。

    请参阅 以下 Cadence 中的 DS80PCI800EVK 原理图副本:

    (请访问网站以查看此文件)

    希望这对您有所帮助!

    谢谢、

    Michael

    [/报价]