This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LS32AC:AM26LS32AC

Guru**** 2666105 points

Other Parts Discussed in Thread: AM26LS32AC, AM26C32

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675833/am26ls32ac-am26ls32ac

器件型号:AM26LS32AC

您好!

我使用 AM26LS32AC 进行编码器连接。 我将使用100欧姆电阻器进行端接。 但有时我没有从芯片获得输出。 此问题通过多种解决方案得以解决。 它们如下:

1。 如果我用另一个芯片更改这个芯片、那么我的问题就会得到解决。 为什么这种变化会因芯片而异?  

2. 我将终端电阻器从100欧姆更改为200欧姆、然后此问题得到解决。 但是、根据您的建议、它应该在80欧姆到120欧姆之间。 电阻值应该是多少? 如果使用200欧姆、会发生什么    情况?

我已将输入波形连接到 AM26LS32以供您参考。

谢谢你。

此致、

Somnath 驳船

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    驳船、
    感谢您与我们联系。 在 A 和 B 引脚之间、您将端接放在何处? 您的信号对我来说并不完全正确。 如果您计算 A 和 B 之间的差值、则大部分时间为零、差值非常小。 AM26LS32AC 的阈值为200mV。 您希望大于该值的输入信号(A-B)为有效高电平。 有关正常应用波形、请参阅 www.ti.com/.../am26c32.pdf 的图5。
    如果您有更多问题、请告知我们。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao L、

    感谢您的回复。  

    我已附上我的原理图供您参考。  

    如果 A 和 B 之间的差值小于200mV、则不能用于任何26ls32芯片。 但事实并非如此。 如果我用另一个替换它、则它可以正常工作。 为什么会发生这种情况?

    谢谢、此致、

    Somnath Bargee2e.ti.com/.../26LS32.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果差分电压小于200mV、则为灰色区域。 接收器可以 将其视为高电平或低电平。 因此、我们不希望器件在该区域工作。

    我不确定 B 线上拉电阻器(如 R91 )的作用是什么。 通常、当总线空闲时、人们会将上拉电阻器置于 A 上并将 B 下拉、以生成失效防护电压。 BTW、看起来端口3的连接与另两个端口相反。

    我还认为100 Ω 串行电阻器(如 R69和 R70)过大。 它们会对输入电压进行分压、从而 减小端接电阻器上的压降。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    我通过移除串行电阻进行了检查、但运气不佳。

    我将上拉电阻器放置到 B 线、以便如果 B 线上没有信号、则电压为2.5V。 如果我连接单端编码器(仅存在信号)、则输入信号将与2.5V 进行比较。

    这个问题仅涉及单端编码器。 那么、如何解决这个问题呢?

    谢谢、此致、

    Somnath Barge。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Somnath、

    很抱歉、我仍然不能完全理解您的应用。 您的输入信号是差分信号吗? 或者 您的输入信号是两个单端信号吗? 如果您想将信号与2.5V 直流电压进行比较、为什么 B 信号与波形中的信号在同一时间切换?  您可以在此页面(http://www.alciro.org/alciro/RS-485_16/Lineas-RS-485_131_en.htm)中找到典型的 RS485信号。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Somnath、

    我还想知道为什么 B 线看起来在跟踪 A 线。 您能否告诉我们您是如何生成2.5V 基准的? 如果这是由使用高电阻的分压器产生的、则它只会弱偏置 B 线。 在这种情况下、在 A 和 B 之间使用低电阻端接将使 B 电压跟踪比跟踪基准更加接近。 如果是这种情况、那么解决方案可能是将 A 端接至接地端而不是端接至 B 端接、以移除端接(如果信号完整性不需要端接)、或者更强烈地将2.5V 基准驱动至 B 输入端。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao 和 Max、您好!

    感谢您的回复。
    实际上、我想使通用电路成为通用电路、以便能够连接差分和单端输入信号。 我从过去几年开始使用该电路、工作正常。 差分信号具有180度相移、因此没有问题。 我所面临的唯一问题是、有时它不适用于单端输入信号。 当时、我用另一个芯片26ls32替换了芯片、然后它开始工作。

    为了解决上述问题、我将端接电阻器从100欧姆增加到200欧姆、而不是更换芯片、那么它也起作用。 只有我想知道、通过将端接电阻器增加到200欧姆、在提供差分输入信号时、它是否会影响性能?

    谢谢、此致、
    Somnath Barge
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Somnath、
    差分输入与单端信号的使用不常见? 您能不能更详细地介绍一下您在这种情况下的情形吗? 您的单端输入是否为引脚? B 引脚如何? 是否要比较 A 和 B 之间的信号?

    如果要评估端接电阻从100 Ω 增加到200 Ω 的影响、则需要评估差分信号。 例如、电缆的特性阻抗是多少? 电缆有多长? 您的数据速率是多少? 有关 一些详细信息、请参阅此应用手册(第3页的第6节)(www.ti.com/.../slla272c.pdf)。

    如果您有任何其他问题、请告知我们。
    此致、
    Hao