This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2543:连接移动设备时、电流以环形间隔下降

Guru**** 2484615 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28069, TPS2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/675758/tps2543-current-drop-at-reular-intervals-when-mobile-is-connected

器件型号:TPS2543
主题中讨论的其他器件:TMS320F28069

您好!

下面是我的电路、M_USB_DM、M_USB_DP 连接到控制器(TMS320F28069)

当我连接手机在连接器 J9上充电时、5V 电源消耗0.47A 电流、在5秒内下降至0.1A 电流、然后再次上升至0.47A 电流。 这种波动是重复发生的。

请建议电流开关的原因。

Siddharth Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    TPS2543当前处于哪种模式? 您是否能够发送发生故障的示波器截图、以便我尝试重现此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPS2543处于 CDP 模式。  

    以下操作:

    1.当连接到电池组时,它充电正常。

    连接到 Mobile-1时、5V 电流开关(即持续5秒、显示0.47A、之后持续1秒、显示0.01A)

    3.我尝试过的另一款手机也停止了从其他来源充电。

    4.手机3.我尝试了,收费很好。 (尽管我仅对其进行了1/2分钟的测试)

    此致、

    Siddharth Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Siddharth、

    您是否能够对发生的这些问题进行范围截图? 如果可能、您是否能够在上述条件下捕获以下引脚?
    - VBUS (引脚12)
    - DM_IN (引脚11)
    - DP_IN (引脚10)
    - I_OUT (来自 VBUS)

    我想看到 D+和 D-的确认、VBUS 的下降以及便携式设备的电流量
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siddharth、

    我将继续并结束这一主题、因为我在一段时间内没有听到您的声音。 如果您想继续讨论、请随时回复此问题或开始新的问题主题。