This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 2G 呼叫替代

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672977/2g-calling-alternative

我不知道我是否正确放置了此帖子。

我目前正在开发一款能够通过触按按钮呼叫他人并向他人发送短信的产品。

由于2G 在荷兰很快消失、我正在寻找2G 的替代方案。

是否有办法在不使用2G 的情况下实现相同的(调用和发短信)?

我现在使用的2G 模块的成本约为€3、因此我希望替代方案的价格也能保持在该价格范围内。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否澄清您对哪款器件有疑问? 看起来、这会被路由到错误的响应团队。

    谢谢、
    特拉维斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Laura、您好!

     非常感谢您的问题-您能否提供有关您现在使用的2G 模块的一些信息?  这是 TI 模块吗?  据我所知、您只是想将射频载波从2G 更改为3G、这是正确的吗?

    如果没有、并且您正在重新设计此模块、那么您可以共享的方框图和任何其他详细信息将非常有帮助。

    在您的服务中、

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="LeonardEllis"]

    您能否提供一些有关您当前使用的2G 模块的信息?  这是 TI 模块吗?

    [/报价]

    当前使用的模块是一个 SIM800C。

    [引用用户="LeonardEllis"]

    据我所知、您只是想将射频载波从2G 更改为3G、这是正确的吗?

    [/报价]

    是的、但3G 只是2G 替代方案的一个示例。 我已经看到3G 模块的价格不如2G 模块便宜、但4G 模块的价格却非常便宜。

    因此、我想知道是否有任何 TI 模块接近此规范(4G、便宜、并且能够调用和发送文本)。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laura、

    我们没有与 SimCom 模块类似的模块。  当然、我们的重点是 IC、因此虽然我们可以提供 此类模块中使用的基本组件、但我们不会参与成品射频模块。   

    我相信您会找到一家能够满足您要求的供应商。  

    此致、

    ~Leonard