请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DS90UB926Q-Q1 您好、香榭丽舍
我的客户正在调查中继器系统、如下所示。
问题1) MCU #B 是否可以访问电路板#A 的 DS90U925Q 寄存器、MCU #A 是否可以使用直通功能访问电路板#B 的 DS90U926?
问2)中继器板中的 MCU 是否可以访问电路板#A 的 DS90U925寄存器?
问3)是否可以构建同时满足问题1和问题2的系统?
此致、
Noboo Fujihara