This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:适用于4m 应用的 TUSB522P

Guru**** 2908170 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/673489/tusb522p-tusb522p-for-4m-application

器件型号:TUSB522P

尊敬的:

我们有一个应用、使用4m 电缆从主机到使用 USB3.0的器件、我计划在主机端使用一个 TUSB522P、在器件端使用另一个 TUSB522P、这是否起作用?

主要问题是长电缆、4m、我们以前是否有这样的应用?

如果不是、您对该应用是否有任何建议?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    早上好、John、

    在4m 电缆的两端使用 TUSB522P 应该能够补偿电缆损耗、但 USB 规范不保证这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    数据速率为3Gbps、对于长电缆应用、我们是否有一些测试数据?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malik、

    对于 USB3.0应用的测试、我们是否有一些测试 USB3.0转接驱动器性能的指南行、例如眼图或其他功能?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John、

    您是否以 USB SuperSpeed (5Gpbs)运行? 我们遵循以下位置的 USB 测试规范: www.usb.org/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    在4m 电缆应用中使用两个 TUSB522P、我认为唯一的问题是实际使用的信令是什么? 3Gbps 不是 USB 的标准数据速率。 您能否确认这是 USB3.1第1代(5Gbps)? 这是封闭系统还是将执行合规性测试?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Undrea、

    通信速率为300Mb/s 根据应用、然后他们将检查眼图。
    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Undrea、

    是否有 TUSB522P 的测试报告来展示性能、或者我们是否有材料来计算损耗并预测长线迹转换的质量?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在这种情况下、300Mb/s 数据速率仅低于 USB3.0 (640Mb/s)的数据速率的1/2、数据表中给出的该器件的增益设置为5Gbps 数据速率。   

    TI.com 上的 TUSB522P 产品文件夹中提供了 IBIS-AMI 模型。  如果您可以提供您感兴趣的前置通道和后置通道损耗量、我们可以安排执行一些实验测试(匹配程度与我们提供的匹配程度接近)、以提供一些@ 300Mb/s 的眼图数据速率。  完成并提供这些结果可能需要更多的时间。

    此致、

    Undrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Undrea、

    我将电缆的测试数据放在这里供您参考、您能帮您检查这种应用是否合理吗?

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../BZ_2D00_1804_2D00_00402_2D00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的、TUSB522P 应该能够补偿这一损耗量。  我正在收集另一个来源、以提供具有类似损耗量的一些参考眼图。  这可能需要几天的时间来收集和提供信息。

    此致、

    Undrea

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Undrea、

    非常感谢您的回复。
    您能否帮助确认数据何时准备就绪、您能否帮助您了解大致估算补偿的方法?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Undrea、

    您能在我们获得结果时提供建议吗?
    此外、我们还有一些应用手册如何分析 TUSB522P 是否可以补偿电缆损耗?
    我们想知道如何判断它是否能够得到损失赔偿或不能在最初得到赔偿。
    此外、对于5Gbps 数据速率、电缆损耗可以补偿?μ s

    谢谢。