This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO35:ISO35DWR

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/668593/iso35-iso35dwr

器件型号:ISO35

您好!

我们在 PO1802239166230上订购了通过 Mouser 订购的产品、他们要求我们与您联系。

我们在以下方面存在质量问题:

ISO35DWR
数量2000

由于 连接接线片的焊接表面上的锡层太薄、因此我们在锡表面有缺陷(它断裂)。 不可能按照 IPC-A-610 8.3.5.6的规则进行焊接

我们希望得到有关默认原因的8D 报告。

谢谢、此致。

Jacques Nguyen

Anakin 解决方案

@anakin-solutions.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacques、

    感谢您通过 E2E 与我们联系。 我不确定我是否理解您报告的问题。 我们在 ISO35DWR 上没有锡涂层。 我已标记 ISO35数据表的第23页并将其附在下面。  

    如果我误解了您的问题、请告诉我。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    我的意思是、表面是突发的、可以看到铜(下面)

    因此、我们无法根据 IPC-A-610 8.3.5.6进行焊接

    谢谢、此致。

     

    Jacques Nguyen

    Anakin 解决方案

    @anakin-solutions.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacques、

    您能否提供这方面的高分辨率图片?
    如果您在将图像附加到 e2e 论坛时遇到问题、可以直接通过 d-kisling@ti.com 将其发送给我
    您能否提供批次追踪代码?

    谢谢、此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅随附的图片

    非常感谢。

    Jacques。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacques、

    感谢您提交图片和批次追踪代码。 我们的质量工程师现在将对此进行研究。 我会在他得出任何结论后立即向您提供最新信息。

    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacques、

    您提交的照片现在正在调查中。 我还没有任何结果、但我会尽快通知您。 感谢您的耐心等待。
    同时、我想知道您能否回答一个问题:是否有人尝试焊接器件、但器件失败、或者在目视检查后没有尝试焊接?

    谢谢、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    曾尝试焊接器件、但失败了。

    谢谢。

    Jacques

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacques、

    明白。 您能否提供无法焊接的器件的图片? 我们的质量工程师希望确保他们完全了解问题。

    谢谢、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我先前给您的是器件无法焊接的图片。

    谢谢。

    Jacques

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、Jacques、

    我应该更好地传达这一点:我是说您对焊接失败有一个了解。 我提出的原因是、我们希望了解器件如何未能焊接。 它没有建立任何连接吗? 连接是否弱? 焊料是否未按应有的方式吸起凸耳? 我们认为,一个情况将是分析这一问题的更好方法之一。

    感谢您的耐心等待、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    请参阅随附的图片、

    Thesee2e.ti.com/.../130401_2D00_0110.pdfe2e.ti.com/.../130401_2D00_0110_5F00_2.pdfe2e.ti.com/.../130401_2D00_0110_5F00_3.pdf   应回答您的所有问题。

    谢谢。

    Jacques。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacques、

    非常感谢您花时间拍摄和上传这些照片。  

    我随附了一份简短的报告、其中介绍了与质量工程师提供的 Sn 铅涂层焊点相比、NiPdAu 铅涂层焊点的外观。

    e2e.ti.com/.../COMMENt_5F00_NiPdAu_5F00_Sn_5F00_solderjoint.pdf

    我看到您看到的视觉差异、但我已保证这对于 NiPdAu 涂层焊点是正常的。 如果您有任何疑问、请查看报告并告知我。  

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Dan 的帮助。

    我关闭此问题。

    Jacques。