This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DSI86:与 SN65DSI86有关的导线距离

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674434/sn65dsi86-wire-distance-about-sn65dsi86

器件型号:SN65DSI86

您好、TI 人

我的客户有一个项目使用 SN65DSI86并传输1080p 信号、他们的线距可能约为300mm。

他们希望确保 SN65DSI86能够支持导线距离。

我能否获得一些有关距离测试的测试数据?

谢谢

BR

Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、

    在300毫米的距离内、您使用哪种电线或电缆?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Malik

    它们使用 双绞线传输信号。 它们具有笔记本 电源资源。

    阻抗可以控制到100欧姆对。

    他们希望确保300mm 电缆正常或不正常。

    谢谢

    BR

    Bruce

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce、

    300mm 电缆应该可以使用。 我想知道电缆位于器件的哪一侧、eDP 或 DSI?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Malik
    SN65DSI86位于主板侧、而 SN65DSI86通过300mm 电缆提供输出信号
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、

    我相信您的应用将使用两条 SN65DSI86、超过300mm 的电缆。

    您是否需要进一步的支持? 如果是、您具体需要什么?