This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB544:如果我们连接 USB 3.0磁盘并使用 C 型为系统充电、则 TUSB544无法正常工作。

Guru**** 2930180 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB544

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676263/tusb544-if-we-connect-usb-disk-of-usb3-0-and-use-type-c-to-charge-the-system-tusb544-did-not-work-normally

器件型号:TUSB544

降级:

我们使用 TUSB544来实现 USB 转接驱动器、

如果我们连接 USB3.0 USB 磁盘并使用 C 型为系统充电、TUSB544无法正常工作。

我们检查了有关 TUSB544的寄存器、发现这些寄存器发生了变化、显示了以下信息:

初始化的寄存器:

0x0A = 0x18
0x0b = 0x00
0x0C = 0x60
0x10 = 0x99
0x11 = 0x99
0x12 = 0x00
0x13 = 0x00
0x20 = 0x22
0x21 = 0xff
0x22 = 0x04
0x23 = 0x03


异常寄存器:
0x0A = 0x01
0x0b = 0x00
0x0C = 0x00
0x10 = 0x88
0x11 = 0x88
0x12 = 0x00
0x13 = 0x10
0x20 = 0xAA
0x21 = 0xAA
0x22 = 0x00
0x23 = 0x00

您能就 TUSB544的问题提供一些建议吗?

谢谢!

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、
    我需要有关该系统的更多详细信息以了解您的问题。
    您能给我展示一下方框图吗?
    您可以向我展示原理图吗?
    您是否使用 I2C 或 GPIO 来控制 TUSB544?
    您是否正在使用 PD 控制器?
    TUSB544是否在其他情况下工作?

    请提供尽可能多的详细信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    您是否仍需要有关此方面的帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Michael:
    抱歉、我们不需要处理此问题。
    我很抱歉。

    此致
    祝你好运