This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MAX3232:请求 MAX3232异常波形

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: MAX3232, TRSF3232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/669470/max3232-asking-for-the-max3232-abnormal-waveform

器件型号:MAX3232
主题中讨论的其他器件: TRSF3232

大家好、
客户使用 MAX3232。 MAX3232具有异常波形、仅在115200下导致通信失败。 9600速度测试正常。
客户使用 ST3232替换 MAX3232。 问题消失了。

请帮助查看原理图并提供您对问题的评论。
原理图


异常波形(MAX3232)

异常是 A 光标和 b 光标之间的 CH1周期。 它应该是高电平。 但是、它保持在奇怪的水平。

总线空闲时的异常波形。


正常波形(ST3232)

TRSF3232可以解决此问题吗?
e2e.ti.com/.../530690


谢谢、
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 SHH、

    这看起来有点奇怪、因此我不能立即确定问题是什么。 这些波形是在器件通过电缆连接到另一个 RS-232器件时收集的、还是在器件断开连接时收集的? 是否可以查看 V+和 V-上的信号(每个信号相对于接地)、以便观察内部电荷泵的工作情况?

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    上面的三个波形连接到 RS232和台式电脑。

    我连接了从 CN404移除 PC 的波形。

    谢谢、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    请参阅 V+/V-波形。

    谢谢、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    V- 波形 看起来不正确、根据该波形、电压 电平应约为-5V。  RxD_IN 和 V-之间似乎存在一些耦合。  要进行调试、 我们首先检查基础知识。 1) 1)请确保所有电容器的额定值至少为10V、并且不存在极性问题;2)您是否可以尝试将 V+电容器 C3接地、而不是连接 Vcc? 3) 3)您能否检查电路板的接地布线以确保其牢固;4)请确保齐纳二极管保护 为双极、 并可在 -5V 至5V 的电压下工作。 我期待您的回应。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    1) 1)   请确保所有电容器的额定值至少为10V、并且不存在极性问题;  

    所有 MLCC 电容额定值均为16V、无极性。

    2) 2) 2)   您能否尝试将 V+电容 C3接地、而不是连接 Vcc?   

    将 C3连接至 GND。 问题相同

    3) 3)   您能否检查电路板的接地布线以确保其牢固;

    布局如下所示。

    4) 4)   请确保齐纳二极管保护是双极的、可以在-5V 至5V 的电压下工作。 我期待您的回应。

    齐纳二极管采用 GLZ22B VZ、电压为21V。

    BR、

    SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SHH、

    感谢您的信息。 您能否检查电源电压和(如果可能)电流? 有时电源具有电流限制。 请确保器件的电源  电 压至少为3V。 您可以做的另一个实验是使用一些电容器为其中一个通道加载负载、以查看情况变得更糟。 很抱歉、我们仍然无法确定原因。 但我想我们会实现这一愿望。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、
    请提供您对结果的评论。
    1.VCC 5V 正常
    3)将 C413/C414/C415更改为1uF 也可以解决问题

    谢谢、
    Scott
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    变更前后的 C412/C414比率是多少?

    通常、对于5V 电源、C1/C3比率较小、可减少纹波。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hao、
    C412:0.1uF。 无修改。
    C414从0.1uF 更改为1uF

    如果您有意见、请告诉我。


    BR、
    SHH
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、

    很抱歉、我没有完全理解这种情况。 我的理解是 、您的第一个帖子中的异常波形  是 Vcc=3V 、C412=0.1uF、C414=0.1uF。 但是、 在您将电源更改为5V 且 C412=0.1uF 和 C414=1uF 时、波形看起来正常。

    如果是这种情况、您能否检查 Vcc=3V 的电源波形? MAX3232的工作范围为3V 至5.5V。 如果电源电压低于3V 或有噪声、MAX3232的响应可能会有所不同。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Scott、

    我只是想检查一下这个问题-您是否能够解决这个问题? 或者、您是否能够检查 Hao 的建议以观察 VCC = 3V 时的电源波形?

    最大