This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS213:问题和原理图回顾

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS213

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/672876/trs213-questions-and-schematic-review

器件型号:TRS213

尊敬的团队:

请帮助回答以下问题。

我们使用 O_COM1_DTR1#作为 SIO 自举函数。 我们将其上拉至3.3V、发现 Vcc 引脚上存在2.12V 的泄漏电压。 是否有任何疑虑? 我们还将其拉至接地。 还可以吗?

2、如果5V 电压轨上的电压大约为220mV、TRS213是否会消耗它的功率?

此致、

Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    在所有 DIN 引脚上都有一个400k 的内部上拉电阻器连接到 Vcc、这可能会导致这种情况的发生。 为了让我更好地了解这种情况、  当 O_COM1_DTR1#上拉至3.3V 时、Vcc 处的5V 是否在您看到2.12V 时被禁用?

    在   这种情况下、SHDN#引脚是否会变为低电平脉冲、TRS213是否会正式关断?

    卢卡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jim、

    我们没有收到您的回复、因此我现在要将此帖子标记为已解决。 不过、如果您有任何其他问题或意见、请随时联系我们。

    最大