This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI800:PCIe Gen3转接驱动器/重定时器建议

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE802, DS80PCI810, DS80PCI800, SN75LVPE801, DS125BR111, DS80PCI102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/676291/ds80pci800-pcie-gen3-redriver-retimer-suggestion

器件型号:DS80PCI800
主题中讨论的其他器件:SN75LVPE802DS80PCI810SN75LVPE801DS125BR111DS80PCI102

您好、Sirs、

我们有一个案例需要 PCIe Gen3转接驱动器/重定时器来实现长距离连接图片。

您能不能给我一个意见、对于这种情况、ds80pci8xx 或 SN75LVPE802可以吗?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    从您的系统来看、您需要支持的最大距离为29英寸、您需要支持的最小距离为18英寸。 对于这些类型的长度并采用 FR4材料、您可以将 DS80PCI800或 DS80PCI810用于8通道单向端口、这些端口超出 PCH 和端点之间当前能够承受的限制。  

    我们通常建议将转接驱动器放置在更靠近信号路径的 Rx 侧的位置、以便信号能够以线性方式传递到端点。

    谢谢、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    感谢您的建议! FR4 PCB 材料是。

    最大长度为29英寸 。 转接驱动器放置在 PCH 和端点之间的什么位置?  

    PCH -> 20"->转接驱动器-> 9"->端点?  

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    放置听起来不错。  如果可能、我们更倾向于让中继器更靠近所有信道上的接收端。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、
    非常感谢您的评论!
    我检查另一篇文章,显示 DS80PCI810和 DS80PCI800的区别是没有输出去加重功能的 PCI810。
    请问在转接驱动器 PCI800和 PCI810后面可以处理多长的距离?

    由于我们具有用于16提升卡的 PCIe Gen3 x1。 更喜欢考虑 SN75LVPE801/802。

    您是否有使用 LVPE801/802的建议?  <=数据表显示支持超过24英寸 FR4布线。



    太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    对于此 PCIe x1应用、我建议使用 DS80PCI102或 DS125BR111。  我不建议使用 LVPE801/2。

    DS80PCI102 的工作方式与 PCI800类似。  DS125BR111的工作方式与 PCI810类似。  

    通常、DS125BR111或 DS80PCI810可提供更大的中继器放置灵活性。

    此应用中的总通道损耗是多少?  对于近似损耗为~ 0.8dB/英寸、对于29英寸通道、该值为~ 23-24dB。

    这种损耗是否也包括任何插卡的衰减?

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、
    非常感谢您的建议!
    是的、DS80PCI102具有比 SN75LVPE802 15dB 更多的 EQ 增益36dB。 IC 成本仍然是一个问题。
    SN75LVPE802 DS 第1页显示了" 24英寸 FR4的出色抖动和损耗补偿能力..." 这不正确吗?

    这种损耗是否也包括任何插卡的衰减? <=不包含
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Terry、

    不建议在新型 PCIe 设计中使用 SN75LVPE802。  它不支持接收器检测功能、这可能是成功运行的障碍。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lee、
    听起来这是一个问题.. 任何额外的分立式组件都可以改进吗?
    新版本的 LVPE802是否会解决此问题? 或者需要从 DS 中删除 PCIe 支持?
    目前,在提升卡侧(端口0~端口15)的 LVPE802设计。
    太棒了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    原理图中的额外下拉电阻器设计用于将 PCIe 接收器仿真为 GND。 但是、这并不总是有效的。 如果无法正常工作、则无法修复或更新 LVPE802版本以解决问题。

    此致、
    Lee