This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UH948-Q1:949-948:连接

Guru**** 2484615 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/674999/ds90uh948-q1-949-948-connection

器件型号:DS90UH948-Q1

尊敬的支持团队;

我们的客户需要以下连接。

我们可以使用此连接吗?

而且、未使用的引脚应该是怎样的?

此致、

 山崎正山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是的、您可以使用此拓扑。 但请注意、您将使用任一复制模式、即为两个解串器提供重复输出、或向一个解串器发送偶数像素、向另一个解串器发送奇数像素。
    问题是、不要将两倍的948解串器用作单输入、而是改用928?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hamzeh-San;

    感谢你的答复。
    我了解复制模式。
    我们的客户仅使用评估、而不是生产。
    因此、它们使用两个948。
    您能告诉我未使用的引脚是开路的吗?
    在这种情况下、当 HDMI 连接时、949的 HPD 引脚是否变为"H"?

    此致、
    山崎正山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Masaaki-San、您好!

     

    您说什么是完全未使用的引脚? 如果你是说 RIN1 +/-、那么你可以将它们保持打开状态。

    如果一切都正确连接且电源也提供5V 电压、则是的 HPD 将变为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hamzeh-San;

    感谢您的快速支持。
    未使用的引脚表示 RIN1+/-为948。
    我知道我们可以让它们保持开放。

    如果949断开948 (ROUT0+/-和 ROUT1+/-开路)、则 HPD 是否变为"H"?

    此致、
    山崎正山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HPD 与948或 ROUT+/-无关。 HPD 用于指示串行器已准备就绪、并从源接收 HDMI 信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Hamzeh-San;

    感谢您的快速回复。
    我有最后一个问题。
    在接收到来自源的 HDMI 信号之后或之前、HPD 是否变为"H"?
    我认为您在接收 HDMI 信号后提到过这一点。
    如果是以前的情况、那么 HPD="H"的触发器是什么?

    此致、
    山崎正山
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hamzeh-San;

    请 帮帮我。

    此致、

     山崎正山