This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 数字输入感应

Guru**** 2918280 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC3114, TMAG5110, TMAG5111, DRV5013, DRV5023, TMAG5123, DRV5033, TMAG5124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1183308/digital-input-sensing

主题中讨论的其他器件:LDC3114TMAG5110TMAG5111DRV5013DRV5023TMAG5123DRV5033TMAG5124

您好!

以下是数字输入-感应要求(无需隔离)的详细信息。

  • 0V 至16V 直流输入电压范围
  • 有源–高输入和低输入
  • 汽车应用

 请为我提供适用于汽车应用的设计解决方案。

谢谢你。

此致、

Gopal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gopala、

    我假设问题标题"数字输入感应"是指您需要一个可与 I2C 或 SPI 等数字通信的器件。  无论是磁传感器还是电感式传感器、我们都有这样一个电源电压范围高达16V 的汽车器件。 如果我们忽略您的电源标准、我可以建议使用以下器件。

    感应 通信 电源(V)
    TMAG5173 磁体 I2C 2.3至3.6
    TMAG170 磁体 SPI 2.3至5.5
    LDC3114 金属 IC 1.71至1.89

    如果通过输入、您实际上意味着输出、它将用作微控制器或系统中其他器件的输入、那么我们确实有开关和锁存器。  开关包括:TMAG5124、TMAG5123、DRV5023、DRV5033。  包括锁存器:TMAG5110、TMAG5111和 DRV5013。  锁存器是我们建议用于电机应用的器件。