This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9544A:TCA9544A 的数据表和网页说明不正确

Guru**** 2928070 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9544A, TCA9546A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/688378/tca9544a-datasheet-and-webpage-descriptions-of-tca9544a-are-incorrect

器件型号:TCA9544A
主题中讨论的其他器件: TCA9546A

您好!

 TCA9544A 数据表和网页说明不正确。   TCA9544A 是一款 I2C 多路复用器(与开关形成对比)、其控制寄存器从4个下行端口中选择一个来连接上行端口-这是一个1:1连接。  但是、说明部分(显然是从 TCA9546A 剪切和粘贴)错误地显示:

(笑声) 可以选择任何单独的 SCn/SDn 通道或通道组合、具体取决于可编程控制寄存器的内容。 (笑声)

应  删除上面红色的短语。

在第9.1节概述中重复出现相同的错误:

TCA9544A 是一款4通道双向转换 I2C 开关。 主器件 SCL/SDA 信号对被定向至四个从器件通道、SC0/SD0-SC3/SD3。 可以选择任何单独的下行通道以及四个通道的任意组合。

本节应修改为:

TCA9544A 是一款4通道双向转换 I2C 多路复用器。  主器件 SCL/SDA 信号对被定向至从器件的四个通道中的一个、SC0/SD0-SC3/SD3。 可以选择任何单独的下行通道以及四个通道的任意组合。

网页说明中存在类似错误。

请更正这些错误--它们引起了很多困惑...

此致、

戴维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    感谢您提出这个问题、我认为这些都是有效的点。 我们将努力更新文档-可能需要几周时间才能在 Web 上显示。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    我打算在发布新数据表后立即跟进、但我忘记更新此主题。 无论如何,这些更正是在5月份公布的。 如果您看到我们错过的任何其他内容、请告知我们。

    再次感谢、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    感谢您的跟进!  我认为更正效果不错。

    此致、

    戴维