Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130
你好。
我们使用的是 SN75DP130DS 在8.1 Aux 上进行合规性测试失败。 请参阅以下报告并提供您的建议。 谢谢~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好。
更新了以下信息。 谢谢~
AJ
感谢您向我们发送原理图。 查看原理图、您是否已将 AUX_SRCP/N 上的串联电阻更改为0.1uF 电容器?
根据 DisplayPort CTS 规范、DUT 应连接到相当于 DP 标准图3-22对应电路的电路。 例如、如果 DUT 是拉电流(发送器)、则测试负载应等于图3-22的灌电流(接收器)部分。 此等效电路应包括测试设备的任何负载。
看起来您正在执行源应用程序。 在这种情况下、您需要在示波器前面连接等效灌电流电路(1M 上拉/下拉加上交流耦合电容器)以运行 AUX 合规性。
谢谢
David
尊敬的 David。
你好。 我们在测试 SN75DP130 EVM 后遇到了相同的问题。 请参考随附的文件。
在 EVM 原理图中、AUX_SRCP/N 为0.1uF。 你有其他建议吗? 感谢您的帮助~
您好、Jim、AJ
LeCroy CTS 规范假设您使用高阻抗探针进行 AUX 通道测量(请参阅第6节)。 PHY CTS 1.2b 源测试所需的设备)。 使用的 Keysight 探头和头部是差分探头。
探头有
如果使用高阻抗探针、则连接正确、如 CTS 规格所示。
如果使用差分探头、则需要交流耦合 AUX 线路。 AJ 已证明、如果 R24/25已更改为0.1uF 电容器、则 AUX 通道将通过合规性测试。 对于 AUX 合规性测试、将 R24/25电容器更改为0.1uF 是可以的、但这不是实施 DP130 AUX 通道的正确方法。 实施 AUX 和测试 AUX 通道的正确方法是直流耦合 AUX (R24和 R25为0欧姆电阻器)和外部交流耦合。
谢谢
David