This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:8.1辅助通道眼图测试(源极)失败

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/685720/sn75dp130-8-1-aux-channel-eye-test-source-fail

器件型号:SN75DP130

你好。

我们使用的是 SN75DP130DS 在8.1 Aux 上进行合规性测试失败。 请参阅以下报告并提供您的建议。 谢谢~

e2e.ti.com/.../Aux_5F00_channel.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    更新了以下信息。 谢谢~

    e2e.ti.com/.../Aux_5F00_channel.7z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否为您的设计发布原理图和布局。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AJ

    当您测量 AUX 眼图时、请确保首先具有交流电容、否则共模电压将不正确、您将失去一半的信号振幅。 或者、您也可以使用不带交流电容的高阻抗探头进行测量。

    AUX ----帽----范围

    AUXP 和 AUXN 上的共模电压是多少?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David 和 Michael。

    感谢你的帮助。 请参考下面的原理图。

    我是否可以更改为测试模式来解决此问题? 谢谢~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ

    感谢您向我们发送原理图。 查看原理图、您是否已将 AUX_SRCP/N 上的串联电阻更改为0.1uF 电容器?

    根据 DisplayPort CTS 规范、DUT 应连接到相当于 DP 标准图3-22对应电路的电路。 例如、如果 DUT 是拉电流(发送器)、则测试负载应等于图3-22的灌电流(接收器)部分。 此等效电路应包括测试设备的任何负载。

    看起来您正在执行源应用程序。 在这种情况下、您需要在示波器前面连接等效灌电流电路(1M 上拉/下拉加上交流耦合电容器)以运行 AUX 合规性。   

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David。
    感谢你的帮助。 我们将尝试一下。 任何问题都将告诉您。 谢谢~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David。

    你好。  我们在测试 SN75DP130 EVM 后遇到了相同的问题。 请参考随附的文件。

    在 EVM 原理图中、AUX_SRCP/N 为0.1uF。  你有其他建议吗? 感谢您的帮助~

    e2e.ti.com/.../TI_5F00_EVM.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ

    DP130 EVM 放置在下图中、如下图所示

    但您仍然需要该电路

    您不需要50 Ω 终端、1M 上拉/下拉是可选的、但您需要示波器前面的0.1uF 电容器。 由于您使用 SMA 电缆进行测试、因此只需在 N5444A 探头前面放置两个直流阻断电容器。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David。

    你好。

    我们将 R7901 / R7902 / R24 / R25更改为0.1uF、然后通过测试。 这是正确的解决方案吗? 感谢您的帮助。~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AJ

    感谢您的更新、DDI_AUX+/-连接到哪里?

    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David
    DDI AUX 将连接到 DP 监视器/电视。 感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ

    谢谢、由于 R24/R25上有电容器、因此 R7901 / R7902上不需要电容器。

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David。

    在我们的规格和 EVM 原理图中、使用0欧姆的 AUX Tx 侧。 我们是否有 TI 提供给客户的任何应用手册。 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AJ

    抱歉、需要 AUXSRC 侧进行交流耦合(R7901/R7902)、以便我们获得适当的偏置电压。 R24/R25仍可以是零欧姆电阻器。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David。

    你好。 如果 R24/R25使用零欧姆电阻器、则测试失败。  R24/R25上仅使用0.1uF 电容即可通过。  

    您对此问题有什么建议吗? 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ

    当 R24和 R25为0欧姆电阻器时、您在进行合规性测试时是否在示波器上放置了0.1uF 阻断电容器?

    将 R24和 R25设置为0.1uF 与将0.1uF 阻断电容器放置在示波器上是相同的。 但正确的方法是将 R24和 R25设置为零欧姆电阻器、并将阻断电容器放置在示波器上。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David。

    你好。

     关于 DP 合规性测试硬件(DPR-100)、如 下图所示。 我们无法在测试端添加0.1uF。  

    其他 DP 解决方案也无需在测试端添加0.1uF。 如果我们不在 R24/R25上使用0.1uF 电容器、您还有其他建议。

    感谢您的帮助~

    R24/R25: 零欧姆

    R24/R25: 0.1uF 电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ

    第一张图片显示了 DP 主链路合规性测试的设置。 您是否有显示 AUX 电气测试设置的图片?

    下图显示了 LeCroy 的 AUX 测试设置。 在 Wilder Tech 辅助控制器板上、您可以接入 J3和 J4跳线进行 AUX 测试。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David。

    你好。

     我们的辅助控制器板是旧版本。 在 J3/J4上、SDA/SCL 只有2个引脚、我们还遵循 CTS 测试程序。

    在 测试规格中、我找不到 J3/J4相关声明中添加0.1uF。  

    您是否有关于 在测试设备端添加0.1uF 的信息? 感谢你的帮助。

    CTS v1.2b 测试步骤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AJ

    在进行 AUX 通道测试时是否使用了高阻抗探针?

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    由 ODM RD Jim 组成、我们的 SI 团队在此 讨论主题中探讨了 TI 转接驱动器 AUX 波形问题。

    我们的测试装置您可以参考报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、AJ

    LeCroy CTS 规范假设您使用高阻抗探针进行 AUX 通道测量(请参阅第6节)。 PHY CTS 1.2b 源测试所需的设备)。 使用的 Keysight 探头和头部是差分探头。

    探头有  

    • 直流输入电阻:R DIFF = 100 kΩ±2%、R se = 50 kΩ±2%
    • Ω 电阻@>10kHz:R DIFF = kΩ Ω、R se = 500k Ω

    如果使用高阻抗探针、则连接正确、如 CTS 规格所示。

    如果使用差分探头、则需要交流耦合 AUX 线路。 AJ 已证明、如果 R24/25已更改为0.1uF 电容器、则 AUX 通道将通过合规性测试。 对于 AUX 合规性测试、将 R24/25电容器更改为0.1uF 是可以的、但这不是实施 DP130 AUX 通道的正确方法。 实施 AUX 和测试 AUX 通道的正确方法是直流耦合 AUX (R24和 R25为0欧姆电阻器)和外部交流耦合。

    谢谢

     David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David。
    你好。
    我们将检查侧面的探针。
    您是否在 AUX 上有 EVM 测试报告通过? 请向我们提供有关报告和设备的参考资料。
    感谢您的帮助~
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    AJ

    很遗憾,我没有有关 AUX 的合规性报告。 DP130中的 AUX 通道是一个无信号调节的多路复用器。 只要源 AUX 兼容、并且整个 AUX 通道正确偏置、AUX 就会通过合规性测试。

    谢谢
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David。

    你好。

    我们从 Intel PDG 信息中看到、输出可以设计为串联 交流电容2。 我们是否可以遵循英特尔的设计? 感谢您的帮助~

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    AJ

    对于我们的转接驱动器、转接驱动器两侧都需要交流电容1和交流电容2。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David。

    我明白了。 感谢您的帮助~