This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1051-Q1:关于移除两个终端电阻器以降低功耗

Guru**** 1133960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694110/tcan1051-q1-about-removing-two-termination-resistors-for-less-power-consumption

器件型号:TCAN1051-Q1

你(们)好

我能得到您的快速回复吗?

[1] VCC 具有阻断二极管、可防止反向过孔。

   我的问题是 IC 的内部电源线来自阳极的[A]?

   还是从[B]到阴极?

[2] CAN 总线只有两个节点、分别用于1个主器件和1个从器件、如下所示。

   电缆长度将低于30 cm。

   由于功耗问题、我将移除两个60欧姆终端电阻器。

   而不考虑耦合到电缆上的 BCI/EMC 噪声、从而导致信号质量下降、

   从 CAN PHY 的运行角度移除两个端接电阻器是没有问题的、对吧?    

[3] 在这种情况下、我想计算显性阶段的最大 ICC。

   如下方程式所示,是否可以估计最大2.83mA?

  显性阶段的最大 ICC  = ICC 最大正常模式(隐性)+ ICC 最大正常模式(显性)

  =最大2.5mA + 5V/(30Kohm/2)

 = 2.5mA + 0.33mA

 = 2.83mA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您的提问。   

    对于[1]和[3]、我将与团队一起回顾这些内容、并在明天回复其中提供详细信息。

    在[2]上,您应该可以操作长度小于30cm 的点对点 CAN 总线。

    此致、
    Max Megee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    回答您的其他问题:

    图中所示的 VCC 二极管是 CAN 驱动器和接收器电路的局部二极管。 其他节点将由您标记的节点 A 供电。

    我们预计一个收发器上显性位的 ICC 电流消耗约为5V/30K + 2.5mA = 2.67mA
    这与器件中的偏置方案有关。 您需要单独考虑其他节点的 ICC 电流。
    目前、我们尚未获取此总线配置的鉴定数据。 此外、请记住、如果没有端接电阻器来辅助运行、CAN 总线上的上升/下降时间将受到显著影响。

    请告诉我是否可以进一步澄清。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    Max M 上面关于无终端操作的最后一点很重要、因此我要确保强调这一点。 CAN PHY 仅用于驱动显性状态、并在隐性状态期间变为高阻抗状态。 从显性状态到隐性状态的转换取决于端接电阻、以便将 CANH 和 CANL 线路拉至类似电压。 如果没有端接、CANH/CANL 线路最终可能会浮动到可接受的隐性电平、但这会花费大量时间(尤其是在总线上存在任何寄生电容时)。 这很可能会将链路的可用数据速率限制到不切实际的程度。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Max

    我们将使用250kbps、我将检查250kbps 上的信号完整性。

    顺便说一句,我可以得到你的进一步答复吗?

    [1]在没有两个120hom 端接的情况下、您说一个 PHY 在显性级上的电流为0.17mA 乘以5V/30K、

       但考虑到接收器 PHY 上的另一个30k Ω、等速总 R 将为15k Ω(=30K/2)。

       因此、一个 PHY 在显性级上的电流为0.33mA 乘以5V/30K/2。 对吧?

    [2]我们的 IC 内部由[B] I 标记供电。

        当 PHY 关断时、内部 P 沟道 FET 的体二极管将阻断反向过孔电流、而另一个 PHY 发送多米诺骨牌位。 对吧?

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    很抱歉耽误你的回答。 正确的做法是、在公共总线上并联的每个 PHY 都将有助于降低 CANH 和 CANL 之间的有效电阻。 请注意、您的电流计算给出了最大值、但实际上、显性状态差分输出电压通常小于5V。您还可以更正的是、通过方框图中所示的输出 FET 和阻断二极管的串联组合来阻断反偏置电流。

    如果您还有其他问题、请告知我们。

    此致、
    最大