你(们)好
我能得到您的快速回复吗?
[1] VCC 具有阻断二极管、可防止反向过孔。
我的问题是 IC 的内部电源线来自阳极的[A]?
还是从[B]到阴极?
[2] CAN 总线只有两个节点、分别用于1个主器件和1个从器件、如下所示。
电缆长度将低于30 cm。
由于功耗问题、我将移除两个60欧姆终端电阻器。
而不考虑耦合到电缆上的 BCI/EMC 噪声、从而导致信号质量下降、
从 CAN PHY 的运行角度移除两个端接电阻器是没有问题的、对吧?
[3] 在这种情况下、我想计算显性阶段的最大 ICC。
如下方程式所示,是否可以估计最大2.83mA?
显性阶段的最大 ICC = ICC 最大正常模式(隐性)+ ICC 最大正常模式(显性)
=最大2.5mA + 5V/(30Kohm/2)
= 2.5mA + 0.33mA
= 2.83mA