This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS110DF111:在“限幅模块接收器合规性测试”中将 DS110DF111用作限幅放大器

Guru**** 2928770 points

Other Parts Discussed in Thread: DS110DF111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694018/ds110df111-ds110df111-as-a-limiting-amplifier-in-limiting-module-receiver-compliance-tests

器件型号:DS110DF111

您好!

我们希望在 SFF-8431 D 1.2部分中的“限制模块接收器合规性测试”中将 DS110DF111用作限幅放大器,同时使用 Keysight BERT。

为此,Keysight 建议我们执行以下操作:

  1. 在 SMBus 从模式下使用评估板。
  2. 设置寄存器0x09中的位[5](以允许用户覆盖重定时数据)、寄存器0x1E 中的位[7:5]应为000'b 以选择原始数据。

 

您能否确认上述配置是否会使评估板用作限幅放大器。

 因为在我们的测试中、即使在将电路板设置为上述值后、CDR 仍处于开启状态。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我建议将 CDR 保持锁定。  DS110DF111的任一输出都是限幅放大器。

    此致、

    Lee  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的回复说、如果 CDR 开启、输出将限制放大器。 我认为这意味着即使 CDR 开启、输出也不会重定时?

    但是、从我们的测量中、我们看到信号正在重定时。 正如您在下面看到的、ISI 在输出时被清除。

    TI 电路板输入:

    TI 电路板输出:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要输出非重定时数据而不是重定时数据、Keysight 信息是正确的。

    写入通道寄存器0x09 = 20'h

    写入通道寄存器0x1E = 01'h

    注意: CDR 仍将被锁定、但输出将在 CTLE/DFE 优化了 CDR 之前的输入后获取。  根据您触发示波器的方式、您可能能够观察到输出阶段在"原始"和"重定时"输出模式之间发生的变化。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    即使我们正确写入寄存器并从评估卡 GUI 中启用原始数据、我们也会看到输出重定时或清理得很好。

    请注意、我们已使 CTLE/DFE = 0、但输出仍然与重定时一样干净。

    此外、我们尝试注入50mUI 的 PJ、并且在原始数据输出中也清除了该 PJ。

    请参考 您的参考文献中随附的波形

    Input_fromBERT_with_ISI.JPG -转接驱动器输入端的信号、其中 ISI 从 BERT 注入

    2. output-from_eval_board.JPG -输入信号的相应原始数据输出。

    我们可以通过远程桌面访问 重定时器 GUI。 因此、为了实现更快的解决方案、我们可以设置 WebEx 会议。

    该问题可能与 寄存器设置或正确设置 SMBus 从模式有关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我这周旅行。  WebEx 在今天或明天都可能很困难。  您能否同时向我发送一个寄存器转储、以便我更深入地了解原因。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    收件人是寄存器转储。  

    e2e.ti.com/.../ti_5F00_regiters.cfg

    (不确定 cfg 文件的链接是否正常工作。 我也会将其发送给 Antiket。 他可以通过电子邮件向我发送。)

    原始输出和重定时输出之间略有差异。 没有我们期待的那么好

    具有 ISI 的输入。

    2.原始数据输出

    3.重定时输出:

    关于 PJ,很抱歉早些时候写错了。 一

    如果原始数据打开、则 PJ 能够通过。 只是它在某种程度上消除了 ISI。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    额外的 ISI 将由 CTLE 函数接收。 寄存器0x52显示值50'h、这是~ 12dB @ 5GHz 的增益
    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢。 在 GUI 中、它从未出现过。

    我们将把0x52设置为0'h、然后重试。

    谢谢

    Muneeb。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muneeb、您好!

    要覆盖该设置、您不能只写入寄存器0x52。

    写入寄存器0x2D = 88'h //*启用覆盖

    写入寄存器0x03 =所需的均衡值。  我将查看以下值:0x03 = 00'h、40'h、80'h 和50'h  这些是 CTLE ADAPT 表中的前四个设置。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我们尝试了不同的设置、附加的结果是结果。

    e2e.ti.com/.../scope.zip

    来自 BERT 的输入:

    重定时器的输出 (0x03=00'h):

    我们现在获得了某种程度上所需的信号。 但是、某些 ISI 仍会通过0x03=00'h 进行清除

    此致、

    Muneeb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Muneeb、您好!

    即使 CTLE = 00'h、线性均衡(CTLE)电路内的增益也约为4-5 dB。

    此致、
    Lee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我们是否可以通过任何方法将均衡设置为0dB?

    此外、我们注意 到、如果我们将数据输入切换为重定时器(关闭和打开)、重定时器的输出会发生变化。 只有在重新启动重定时器并再次写入寄存器后、我们才会恢复初始 输出。  有什么想法吗?  如果重定时器输入端的眼图张开度减小(例如30mV)、也会发生类似的情况。

    谢谢、

    Muneeb。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muneeb、您好!

    无法将均衡设置为0dB。  您可以在寄存器0x13 (写入0x13 = 92'h)中设置 DWDM 位以最大程度地减小 EQ、但在5GHz 时它仍将为~ 2dB。

    我不确定在打开/关闭数据输入时会发生什么变化。  在某些情况下、波形重新开始的方式会影响发生的任何自适应或锁定。  如果您对 原始波形(上电时的第一个波形)和后数据周期波形执行寄存器转储、我可以尝试解释任何差异。

    我也不确定输入眼图是否打开。 这取决于在眼图张开度发生变化时 DS110DF111的配置方式。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Muneeb、您好!

    可能存在一些残余增益、从而消除了您看到的一些 ISI。

    如 Lee 所述、请尝试将寄存器0x03设置为0x40、0x80或0x50。 您是否看到输出波形有任何变化?

    此致、Nasser
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、  

    附加的是转储。 1.之前和2. 打开和关闭数据之后

    在将数据输入切换到重定时器之前、寄存器转储:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/1134.ti_5F00_regiters_5F00_before.cfg

    切换数据输入后的转储系统转储:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/2477.ti_5F00_regiters_5F00_after_5F00_toggle.cfg

    切换前的抖动:

    切换后的抖动:

    您可以看到眼睛张开。

    关于 EQ、如果我们设置{0x2D = 88'h、0x03'h=00'h 和0x13 = 92'h}、在5GHz 时 EQ 是否固定为~ 2dB、或者它将在2dB 内调整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nasser、

    我之前已经介绍过这些内容。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/7345.0020.scope.zip

    00'h 提供的 均衡性最小、 但仍然清除一些抖动。 Lee 确认、00'h 仍将提供4-5 dB 的增益。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    EQ 应固定为~ 2dB。

    我在寄存器文件中看不到任何更改。

    我必须复制设置以尝试报告效果。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Muneeb、您好!

    我无法复制您的结果、我的重定时器设置将继续在您的帖子中显示非重定时波形。  我浏览过这些寄存器、找不到关于数据切换关闭/打开后的第二个更干净波形的任何其他线索。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    这很奇怪。 它是否特定于我们的电路板? 如果 Aniket 能给我们另一块电路板进行尝试、我们将与他联系。

    同时、您有什么建议可供我们尝试调试此问题?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唯一的区别是、我已经使用特定于10.3125Gbps 的值对寄存器0x60-0x64进行了编程

    0x60 = 90'h、0x61 = B3'h、0x62 = 90'h、0x63 = B3'h、0x64 = FF'h
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    我们尝试了。 在将这些寄存器写入10.3125Gbps 速率后、我们会看到抖动下降。 与切换数据输入时发生的情况相同。

    之后、由于 在写入寄存器本身时抖动会被丢弃、因此开关闭不会进一步降低抖动。

    ISI 输入的初始输出:

    对寄存器写入数据速率后:

    3.关闭和打开后:

    Regisrer 转储:

    初始:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/7674.initial.cfg

    2:写入 0x60 = 90'h、0x61 = B3'h、0x62 = 90'h、0x63 = B3'h、0x64 = FF'h

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/3755.writing_5F00_data_5F00_rate_5F00_registers.cfg

    3.关闭和打开后:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/3465.turning_5F00_on_5F00_off.cfg

    谢谢

    Muneeb

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    在设置数据速率寄存器时、有没有关于眼图清除原因的更新?

    谢谢

    Muneeb。