This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:变压器供应商列表

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6505B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694227/sn6505b-transformer-vendors-list

器件型号:SN6505B

您好!

我正在寻找变压器器件型号750313734的第二个来源、用于使用 sn6505b 的隔离式直流/直流设计。

您推荐哪家供应商以及部件号请?

我至少需要两家变压器供应商来进行生产。

谢谢你

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    感谢您使用我们的 E2E 论坛。

    我理解您的顾虑。  很抱歉,我们没有变压器#750313734的确切替代品,但是对于5V (输入)至5V (输出)用例,可以使用 Coilcraft DA2303-AL 变压器 (链路) 或 Murata 782485/55C 变压器(链路) 。

    这些器件上的匝数比略高(1:1.5而不是1:1.1),这意味着它可以在更宽的输入电源变化范围内工作,但效率稍低。  两种设计都应在100mA 电流电平下工作、不会出现任何问题、因为 SN6505在此前端具有足够的设计裕度(1A 电流能力)。   

    现在、如果您或客户更愿意满足生产的双源要求、则可以联系其他首选变压器供应商、例如 Coilcraft、PCA、Pulse、Halo、Murata 等。 设计定制变压器以满足终端应用需求。  用户可以要求提供所需的规格、供应商将非常乐意生成定制设计并提供样片和报价。 通常、他们可以这样做3-5周(通常情况下、但因供应商而异) 、我们 可以在这一过程中提供帮助。 我们还在数据表的第9.2.2.5节中提供了详细的设计指南、以帮助完成此过程。

    希望这对我们有所帮助、祝您一切顺利、

    Abhi

    PS:有关共享链接的快速说明:这些变压器产品是通用的、已知适用于 TI 和其他供应商的变压器驱动器。 一些产品页面引用了 TI、另一些则引用了其他供应商-只是想让您快速了解这些内容、以便您可以决定如何继续。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abhi:

    连接的变压器是否适合 sn6505b?

    效率是否优于-等于-或低于#750313734?

    此致、
    Paul

    e2e.ti.com/.../29607-_2D00_-Datasheet.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    很抱歉耽误我的答复。

    我并排比较了两个变压器数据表、以下是我的注释(使用750313734作为示例参考):

    1) 1) 29607设计上的直流电阻(DCR)在初级侧高出2倍、在次级侧高出3倍。 这会影响传导损耗、表现为效率较低。 但是、这并不是太糟糕、因为电流水平很低(每秒~100mA、一次侧110mA)、所以每侧的损耗水平大约为10mW。 因此、330mW 负载功率额定功率中的20mW 损耗代表了设计之间约6%的效率差[仅来自 DCR、其他条件相同]

    2)初级电感和 ET 产品相似。 因此、这不应是一个因素。

    3)磁芯损耗:这来自磁芯。 是导通损耗和开关损耗的组合。 遗憾的是,这在变压器数据表中并不常见,包括我们正在讨论的两个数据表。 因此、最好的方法是获取一些样片并在客户电路板上进行测试。

    由于 SN6505B 使用的低电流(100mA)+中等~400kHz 开关频率和低 RDS_ON,因此整体效率仍然相当高。 确切的差异将体现在变压器内部使用的内核有多大差异。

    客户是否有特定的效率预算需要满足?