This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:TUSB8041

Guru**** 2931780 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041, TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690902/tusb8041-tusb8041

器件型号:TUSB8041
主题中讨论的其他器件: TUSB8042

大家好、

有关 TUSB8041I 的问题。

我用两个‘sΩ teps 构建集线器、所有连接 USB3如数据表中所示

已检查 USB3上的性能–只有端口 A 工作正常

所有其他不工作, 在 USB2工作正常

我可以在下周发送完整的方案

有什么原因吗?

谢谢、

Shlomi

e2e.ti.com/.../TUSB8041.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi、

    为了说明 USB 2.0在 TUSB8041端口上工作、这是正确的吗? 是否支持 TUSB8041连接到 USB 3的 DFP? 是否可以看到此设计的原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik、

    以下是详细信息

    1.附加方案

    2.我构建了几块板、它们在 USB2.0上都能正常运行3. 尝试操作 USB3.0 :

     - PORTA (从'TOP' HUB 下游)- 正常

     -端口 B、C、D、E : 无法识别

       请参阅随附的图中的器件管理器屏幕

       看起来较低级的集线器是"未知的 USB 设备"

    我连接了两个 YUSB8041-EVM、 它们在 USB3.0下工作正常

    需要您的帮助。

    谢谢、

    Shlomi

    e2e.ti.com/.../vyoshi_5F00_21may18_5F00_01.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    集线器之间的 USB 3.0连接将进入合规性模式-当上电复位后的第一次连接期间轮询超时时时、就会发生这种情况。 您应该能够调整集线器之间的重置时间以解决此问题。 要确定哪个集线器将进入合规模式-尝试重置顶级集线器以查看问题是否清除、如果不是、则重置底层集线器。 如果是顶级集线器问题、我建议延长此集线器的重置时间、以便在执行重置之前、底部集线器退出重置。

    您还可以尝试换用引脚兼容的 TUSB8042、该 TUSB8042实现了规格更改、除非发送了特定命令、否则会阻止进入合规模式。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!
    状态:
    我添加了 TPS2001开关来控制"下集线器"的 VBUS
    将两个集线器的 GRSTZ 连接到电容器(如 TUSB8041-EVM)在我的板和两个 EVM 之间 USB_VBUS 端口的时序非常相似、但仍然没有成功。 下集线器无法在 USB3.0下运行
    您能否为同一电路板上的两个(或更多) TUSB8041发送推荐方案?
    谢谢、
    Shlomi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shlomi、

    这很奇怪。 您是否确认对集线器层#1执行额外重置会使连接退出合规性模式?

    谢谢!
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    昨天、我对我的板进行了许多测试、当我连接到一个板时、我会检测到第一个 TUSB8041作为 USB3、第二个 TUSB8041作为 USB2。 当我连接2块电路板时、首先每个电路板中的 TUSB8041用作 USB3、然后再将每个电路板中的 TUSB8041用作 USB2。

    您是否知道非常接近一秒的2 x TUSB8041是否会导致此问题?

    随附的方框图和电路板图片。

    BTW -我们今天是否可以进行电话会议? 如果是、请向我发送电子邮件至 shlomi@telsys.co.il

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    昨天我做了很多测试、当我连接一个板时、第一个 TUSB8041检测到 USB3、第二个 TUSB8041检测到 USB2。

    当我连接2个电路板时、第一个 TUSB8041中的每一个都检测为 USB3。

    我担心 TUSB8041与其他 TUSB8041非常接近、会导致问题、

    TI 是否具有2个 TUSB8041且 TUSB8041都可检测为 USB3的电路板经验?

    随附了电路板的方框图和图片。

    BTW -您今天可以免费用于电话会议吗? 如果是、请向我发送电子邮件至 shlomi@telsys.co.il

    谢谢、

    Shlomi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!
    不需要电话会议,发现了问题...
    我将 TxP 连接到 TxP、TXM 连接到 TXM……
    应将 TxP 连接到 RXP 等
    我想你不看这个方案:-)
    谢谢、
    Shlomi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很高兴你发现了这个问题! 令我惊讶的是、TX 到 TX、RX 到 RX 连接报告为链路卡在合规性模式下。 我不想仔细检查连接、因为链路处于合规性模式。 确保在每个 TX 对的源附近有一组串联电容器。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    在讨论之后、我修复了该方案、并将很快生产 PCB 希望您能帮助检查原理图。

    谢谢、

    Shlomi

    e2e.ti.com/.../VYOSHI_5F00_HUBs_5F00_13jun18.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shlomi、

    您发布的原理图看起来不错。 组装电路板时、请确保两个集线器的接地焊盘与接地之间的连接良好。