This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TI 是否有 SGMII 传输至 NCSI (RMII)解决方案?

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693026/does-ti-have-sgmii-transfer-to-ncsi-rmii-solution

大家好、

请帮助确认、我们是否有 SGMII 传输到 NCSI (RMII)解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    请帮助。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    SGMII 是10/100/1000Mbps 标准、而 RMII 是10/100Mbps 标准。 我们目前没有任何 MAC 接口桥接器产品、而 SGMII 至 RMII 是一个独特的请求。 您是否能够详细说明项目要求? 此外、您是否是要将 SGMII 请求给 RGMII?

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!

    由于不活动、我现在将关闭此主题。 如果需要更多信息、请打开新帖子。 如上所述、SGMII 到 RMII 的转换不是标准的以太网应用。 有关此应用的更多信息将会有所帮助。

    此致