This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK105:支持 DP83822I 在10BT、MDI 至 MII 延迟下自动交叉

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK105, DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693770/tlk105-support-of-auto-crossover-in-10bt-mdi-to-mii-latencies-of-dp83822i

器件型号:TLK105
主题中讨论的其他器件: DP83822I

TLK105/106:

1)

对于 EtherNet/IP、我们需要在10MBit 和100MBit 强制模式下使用自动交叉功能。 在 PHY 数据表第10页中、写入:
„…Auto-MDIX 可用于强制100Base-TX 模式…” 但如果 PHY 支持10BT 模式下的自动交叉、则什么也不支持。  

PHY 是否支持10BT 模式下的自动交叉?

2)

在 TLK105/106的网页上、建议使用引脚对引脚兼容的器件 PHY DP83822I 来代替 TLK105。

对于 PROFINET IRT、我们需要100BT 模式下的确定性接收/发送延迟 MDI <-> MII。

TLK105/106具有该确定性延迟。

但 DP83822I 的延迟不确定:接收数据包延迟典型值= 194ns、最大值= 218 ns、发送延迟= 48.56 ns。

因此、当我要将 TI PHY TLK105/106用于 PROFINET IRT 时、这些 PHY 将被 DP83822取代、那么我就有一个大问题。

TLK105/106 PHY 在未来几年内是否可用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    我需要检查数据表为什么仅为强制100Base-TX 指定了 Auto-MDIX。

    PROFINET 应用已在 DP83822上验证。 有一个使用 DP83822实现的 PROFINET 参考设计: www.ti.com/.../TIDA-00299 延迟变化不应导致 DP83822上的 PROFINET 应用出现任何问题。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、

    TLK105还将支持强制为10Base-T 模式的 Auto-MDIX。 DP83822也支持此功能。 DP83822是我们面向10/100工业市场的最新 PHY、具有支持多种工业总线协议的参考设计。 这是我们推荐用于新工业总线应用的器件。 关于 TLK105/106的可用性、我们目前没有计划将这些器件停产。

    此致、
    Aniruddha