This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24392:关于未使用的引脚

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24392

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/690151/bq24392-about-unused-pin

器件型号:BQ24392

您好!

如果在引脚下方未使用、这些引脚中的哪一个针对开路或下拉进行了校正?

・PIN2 DM_HOST
・引脚3 DP_HOST
・引脚4 CHG_AL_N
・引脚10 CHG_DET

此致、
Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CHA_AL_N 需要具有10K 上拉电阻。 CHG_DET 应具有10K 下拉电阻器。  在未连接 DP_HOST 和 DM_HOST 的情况下、您在什么应用中使用 BQ24392?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael San、

    感谢您的响应和支持。
    应用是电池充电器。
    客户希望使用 bq24392检测 CDP/SDP。
    其他检测和控制由 MUC 执行。

    如果在引脚下方未使用、这些引脚中的哪一个针对开路或下拉进行了校正?
    ・PIN2 DM_HOST
    ・引脚3 DP_HOST

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果没有主机、则无法执行 CDP、但可以在未连接 DM_HOST 和 DP_HOST 的情况下执行 SDP 和 DCP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael San、

    感谢您的友好支持。
    如果它仅是 SDP 和 DCP 控制、DM_HOST 和 DP_HOST 是否可以进行开放终端处理?

    此致、
    Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael San、

    感谢您的友好支持。
    让我再问一件事。


    "需要 CHG_AL_N 具有10K 上拉电阻。
    CHG_DET 应具有10K 下拉电阻。"

    但是、
    ・引脚4 CHG_AL_N 为开漏。
    ・CHG_DET 是推挽式。

    请告诉我将这两个端子设置为断开的缺点。
    客户希望打开处理以降低成本和电路板面积。
    请给我建议。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以获取信息吗?
    客户需要这些信息进行设计。
    如果您需要更多信息,或者我是否应该澄清我的意见,
    请告诉我。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间、
    "DM_HOST 和 DP_HOST 是否可以打开终端处理?"是什么意思?

    "请告诉我将这两个端子设置为打开的缺点。
    客户希望打开处理以降低成本和电路板面积。
    可以给我建议吗?"

    如果您不包含这些电阻器、则器件可能无法正常运行、因此我会在您的设计中包含这些电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael San、

    感谢您的支持。
    很抱歉、我没有足够清楚地解释它。

    客户希望 bq24392仅检测 DCP 或 SDP/CDP
    客户使用具有5个引脚和1个引脚上拉的 bq24392。
    DCP 处于高电平、SDP/CDP 高电平和低电平是可区分的。
    客户对此进行了检测。



    --------
    ・引脚4 CHG_AL_N 为开漏。
    ・CHG_DET 是推挽式。

    请告诉我将这两个端子设置为断开的缺点。
    --------

    请给我建议。

    此致、
    Yusuke /日本地区

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我可以获取信息吗?
    客户需要这些信息进行设计。
    如果您需要更多信息,或者我是否应该澄清我的意见,
    请告诉我。

    此致、
    Yusuke /日本地区
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我错了、我跟器件的设计人员说、可以将引脚 CHG_AL_N 和 CHG_DET 保持未连接状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael San、

    非常感谢您对我的请求作出的真诚回应。
    我将向客户告知。

    此致、
    Yusuke /日本地区