This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83640:以太网(RJ45)的 PHY 信号问题(RD+/-、TX+/-)

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692100/dp83640-phy-signal-issue-rd---tx---with-ethernet-rj45

器件型号:DP83640

我  的仪器和 工作站之间的间歇性通信(丢失通信)出现问题。 主要问题是信号波形  不能很好地显示眼图。 它似乎会增加噪声。 在 TI 支持的指导下 、我们再次进行了 PCB 布局。 但   在进行布局之前、它是相同的波形。

这 是示波器捕获的信号。 此信号位于 PHYTER 器件和 RJ45 (以太网连接器)之间、 并且处于 100Mbps 的 RMII 主模式。

这是 PHY 侧的波形(RD+/-、引脚14/pin13)。 该 RD+/-信号看起来正常

但 这是 TD +/-的波形(引脚17/pin16)。

但是、这是否纠正 了 DP83640器件的 TD+/-信号波形?

信号上似乎仍然有噪声。  因此 、我将 其中一个以太网论坛读作 DP83640 (PHYTER 芯片)信号波形的类似症状。

以下链接为:

e2e.ti.com/.../316528

您能就此问题提供建议吗?

此致

Myung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Myung,

    您是否可以共享设计的原理图?

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Aniruddha、

    我知道您的电子邮件(TI 电子邮件)吗? 我将通过您的电子邮件发送原理图捕获。
    谢谢

    Myung
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好。

    我将通过 E2E 私人聊天进行联系。

    此致、
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Myung:

    由于这是脱机调试、我将关闭此线程。

    此致、
    Aniruddha