This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65982:在 TPS65982上使用 Ellisys 测试套件得出非 PD 兼容结果

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693827/tps65982-non-pd-compliant-result-with-ellisys-testing-suite-on-tps65982

器件型号:TPS65982

您好!


我目前正在为基于 TPS65982的产品制作固件。
本产品仅是无数据的 SNK。  


通过 Ellisys PD 2.0合规性套件运行产品时、我有5次无法解决的故障。

1)

Td.PD.SNk.E1 SinkWaitCapTimer 最后期限-测试上行端口

失败

发送源功能

源功能消息未被接受

2)

Td.PD.SNK/E2 SinkWaitCapTimer 超时-测试上行端口

失败

正在等待硬复位

SinkWaitCapTimer 过长、620ms 后未检测到硬复位

3)

失败

正在检查请求数据对象

当 GiveBack 为0时、最大电流应大于或等于工作电流

4)

Td.PD.SNk.E10 GetSinkCap 代替 PS_RDY -测试上游端口

失败

等待软复位/硬复位

最新规范要求 UUT 在15ms 内发送硬复位

5)

Td.PD.VDMU.E7发现 SVID 响应时间-测试上行端口

通过

发送 Discover SVID

UUT µs 在15ms 内开始响应(在156 μ s 内应答)

失败

检查发现 SVID 响应

不支持模式操作、UUT 必须用 NAK 进行响应

在哪里可以更改这些设置、以便通过这些测试?

谢谢、此致、

Pascal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pascal、您能提供什么

    -VIF

    -配置项目文件

    -固件版本号?

    谢谢、

    Yoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处是请求的文件。

    但是、我不确定固件。 我在哪里可以看到它? 如何查找新固件并更新此固件?

    e2e.ti.com/.../pjt-ellisys-and-vif.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Pascal、我们目前正在研究此问题、但您能否检查您是否正在使用最新的 FW 二进制文件?

    您可以在 GUI 的常规设置选项卡中检查"固件基本映像":  

    最新的二进制文件包含在最新的 GUI 工具下载版本 v3.16中:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已更新固件库、但出现相同的故障。(1.12.07)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../sink-qi-tx-advanced-24_5F00_05_5F00_18_5F00_mod2.pjte2e.ti.com/.../2018_2D00_05_2D00_31-112749380-_2D00_-USB-Compliance-Vendor-Info.txtHi***、我看到#3)Td.PD.SNk.E2和#4)Td.PD.SNk.E10上出现故障、但版本1.12.07 FW 的其他故障不存在。  我对您提供的项目文件和 VIF 进行了一些修改(因为存在一些不匹配)。  关于故障3)和4)。  目前正在研究这些问题,并将在下一版的固件中加以解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的帮助。
    您能否澄清为何移除了12V 和15V 的 PDO?
    该产品能够支持12V、15V 和14.8V。   由于29W Apple 充电器具有此 PDO、我添加了此14.8V 电压。

    不支持5V 电压、不会为产品的电池充电、但不会损坏。 我认为无法移除5V PDO、对吧?

    即使在 TPS65982 BoosterPack EVM 中加载固件、Ellisys 的故障1和2也会保持不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好、我已经更改了灌电流电容设置以用于测试。  如果您希望支持12V、14.8V 至15V 的电压、建议您使用如图所示的可变 PDO 设置。  e2e.ti.com/.../sink-qi-tx-advanced-24_5F00_05_5F00_18_5F00_mod3.pjt 另请相应地更改 VIF。   

    您能否分享 Ellisys SW 版本号以及故障的 PD/CC 跟踪信息?

    谢谢、

    Yoon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我将 PDO 更改为变量。  

    Ellisys 版本是  3.1.6729.

    我确实在以下位置进行了跟踪、您可以在其中下载软件以查看:

    e2e.ti.com/.../logs-and-traces.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pascal、您好、我无法复制一些故障。  我要为我的设置附加测试日志、VIF、项目文件和二进制文件。

    您能否使用随附的 VIF、项目文件和二进制文件、并查看问题是否仍然存在?  已知故障将在下一版的 FW.e2e.ti.com/.../E2EPascal.7z 中解决

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我确实在 TPS65982 BossterPack 中加载了文件、但在 E1和 E2中仍然失败。

    以下是我加载 pj 和 bin 文件:e2e.ti.com/.../1-2018_2D00_06_2D00_12-121044-pascal-dry-run-ti.zip 时的结果

    当我查看原始设置时、我会看到 E4失败:

    失败

    正在检查请求数据对象

    当 GiveBack 为0时、最大电流应大于或等于工作电流

     e2e.ti.com/.../E4-issue.zip

    我需要更改什么设置才能通过该测试?

    我还在运行其他故障的 MQP 测试、但将在另一个讨论中介绍这一点。