This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK10232:仅1通道

Guru**** 2930170 points

Other Parts Discussed in Thread: TLK10232, TLK10031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694154/tlk10232-only-1-channel

器件型号:TLK10232
主题中讨论的其他器件: TLK10031

 

大家好、

 

我们将 TLK10232与10GBase-KR 搭配使用。 如您所知、器件中有2个通道(A 端口、B 端口)。

 

我 有疑问。

 

 当我仅使用1个通道时、是否有其他通道必须禁用它?

 

Regagrs、

 吉志弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Yoshihiri-San、

    您可以使用 PDTRXB_N 引脚(置为低电平)关闭另一个通道。在任何情况下、未使用的通道引脚都可以保持悬空。
    请注意、TLK10031是与 TLK10232相似的单通道器件。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Yaser-San、
    感谢您的回应。

    客户告知我们、FEC (正确/不正确)的数量与仅使用一个信道或使用两个信道的数量不同。 禁用或启用未使用的通道时、FEC 编号是否有差异?
    那么、让我知道这一点。

    此致、
    吉志弘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    圣义弘

    如果我理解这一点、您会说客户在使用1个通道时看到的错误数量与使用2个通道时看到的错误数量不同。 共信道干扰可能会导致这种差异。 基本上、在使用2个通道时、由于来自另一个通道的干扰而导致信号质量下降。

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yaser-San、

    感谢您的响应。 您的理解是正确的。  

    客户报告我们,当使用 g 2信道 时,由于来自另一信道的干扰而导致信号质量下降。

    您是否  曾遇到  过这样 的问题?  

    此致、

    吉志弘

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    圣义弘

    我没有专门针对该器件看到过它。 使用1个通道和使用2个通道之间的误差率有何差异? 通常、一个高速通道始终有可能影响另一个相邻通道、尤其是当两个通道的信号在 PCB 上彼此布线非常接近且平行时。

    此致、
    相位