This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD6S300:TPD6S300

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694107/tpd6s300-tpd6s300

器件型号:TPD6S300

尊敬的先生:

以下是客户的具有 D1、TPD6S300的 Type C 端口保护电路、它将导致 SEGA 和 FET 测试失败。

您能否帮助检查结果的原因?

 

谢谢、Ian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ian、

    原理图看起来连接正确、因此我需要查看布局并了解有关设计在这两项测试中如何失败的更多详细信息、以便能够提供帮助。

    您能给我一个布局和更好的描述吗?

    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ian、

    没有任何数据的响应。 我将关闭此线程、直到我获得包含更多数据的响应。

    我很乐意随时查看数据。

    此致、
    卡盘