This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB212:针对电缆的直流升压

Guru**** 2924480 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB212, TUSB215, TUSB211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692635/tusb212-dc-boost-for-cable

器件型号:TUSB212
主题中讨论的其他器件: TUSB215TUSB211

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

我们的问题是、当我们从 USB 闪存驱动器加载 MP3时、将延迟10秒、然后开始播放音乐。

默认值为 MID DC 升压。 可能会发生长电缆、但短电缆不会发生。

但是、如果设置为高直流升压、则两条电缆都将发生滞后现象。
当我们设置为低直流升压时、两条电缆都通过。

实际上、我们在中直流升压设置上有测试眼图模式、它已通过。

那么、我们想知道 为什么即使   眼图 通过、中直流升压也会遇到滞后现象?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我以前没有看到过这种情况。 TUSB212位于主机、电缆或器件中吗? 有多长时间的电缆? 您正在使用什么 EQ 设置? 主机是什么? 因此、该滞后仅发生在具有中点直流升压的长电缆上、以及高直流升压的短电缆和长电缆上?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复、请参阅下面的更新红色字

     TUSB212 位于主机、电缆或器件中吗?

    在主机中。

    有多长时间的电缆?

    140厘米

    30厘米

    您正在使用什么 EQ 设置?

    主机是什么?

    Renesas R-CAR M2-W

    因此、该滞后仅发生在具有中点直流升压的长电缆上、以及高直流升压的短电缆和长电缆上?

    是的!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否将 EQ 电阻器更改为约1.7K、然后尝试在中点直流升压下使用两根电缆、看看是否仍然存在滞后现象?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    感谢您的回复

    EQ 电阻器约为1.7K、尝试两条电缆处于中点直流升压状态、但仍然滞后10s。

    只有低直流升压功能正常。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能更详细地介绍一下这种滞后吗? 您是如何定时该滞后的? 从 USB 闪存驱动器加载文件时是否滞后? 与文件管理系统交互时是否有滞后? 从闪存盘播放音乐时是否仅出现滞后? 您是否已尝试过其它闪存驱动器或 USB 设备(如鼠标或键盘)并看到此症状?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    请参阅红色单词

     

    您是如何定时该滞后的?

    请参阅下面的视频和链接

    https://drive.google.com/open?id=1RLhRHSUwdryqCUkBtJXvlwuVIj3y6P4v

     

    从 USB 闪存驱动器加载文件时是否滞后?

    是的

    与文件管理系统交互时是否有滞后?

    是的

    从闪存盘播放音乐时是否仅出现滞后?

    60mV 中点直流升压

    长电缆--> 12Mbps USB 1.1  
    播放音乐和电影的速度将降至 USB 1.1

     

    您是否已尝试过其它闪存驱动器或 USB 设备(如鼠标或键盘)并看到此症状?

    目前、我们仅发现一 个器件存在此问题。  

    请 参阅以下器件详细信息

    e2e.ti.com/.../USB-device-info.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    似乎正在发生的情况是、直流升压设置过高会导致数据损坏。 我建议您将直流升压保持在最低设置。 它是否在最低设置下通过了眼图合规性和直流升压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    这是电流测试结果。  

    1.交流升压= LEVEL2:即使我们设置了最低的直流升压,眼图合规性也已通过。 但 USB 笔驱动器仍然滞后。  

    2. AC Boost=Level 0:USB 笔驱动器工作正常。 但 iPhone 的数据速率只有12Mbps。  

    我们尝试将 TUSB212的 RST 拉低。 然后、我们发现 USB 笔驱动器和 iPhone 都能正常工作。

    但眼图合规性失败。

    如果我们在中间放置一个 TUSB215 EVM、我们可以再次重现同一问题。

    我的问题是:

    1. TUSB212 DC 升压是否有可能中断主机和 iPhone 之间的 USB 握手? 以便它只获得 USB1.x 规格数据速率?

    2.我们是否能够禁用直流升压? 我们正在尝试获取一些 TUSB211样片以立即进行测试。

    3.你有其他建议吗?

    请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哦、这是 Carplay 应用程序吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是一件类似的事情、但与 Carplay 不完全相同。 它是一个汽车机器应用。
    您以前是否遇到过此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1. TUSB212 DC 升压是否有可能中断主机和 iPhone 之间的 USB 握手? 以便它只获得 USB1.x 规格数据速率?

    不、我们的转接驱动器不会中断协商过程。 但是、较高的直流升压会导致高速断开。 我认为直流电平非常接近 断开阈值、因此有时握手会失败、主机复位、然后重新连接...  

    2.我们是否能够禁用直流升压? 我们正在尝试获取一些 TUSB211 样片以立即进行测试。

    是的、如果可以使用 I2C 访问212的寄存器、则可以禁用直流升压。

    3.你有其他建议吗?

    EQ 和直流升压有助于您通过合规性测试、但我们认为更高的 DC& EQ 对您不是很好。 因此、我建议您从可传递眼图的所有设置中选择最小值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    解决方案是直流升压低电平和 eq 1。