This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2069D:TPS2069D

Guru**** 2899250 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2069D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692979/tps2069d-tps2069d

器件型号:TPS2069D

大家好、我正在考虑在 USB 电池充电器电路中使用 TPS2069D。 输入为标准+5V 直流电、我打算使用线性恒流充电器以大约400mA 的电流为3节镍氢电池充电。  TPS2069D 用于在断开 USB 电源时将电池与充电电路隔离、从而防止电池放电到充电器中。 我无法使用二极管来防止电流反馈、因为二极管压降没有足够的电压。 我的问题是:如果 TPS2069D 的输入接近0V (即 USB 已断开连接)且输出约为4V (即连接到电池)、则会有大量电流从 电池流回 TPS2069D、从而对其进行放电? 我假设 TPS2069D 已禁用。

谢谢你。

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    很抱歉,我上星期有一宗紧急个案,所以迟迟未能答覆。

    正确、当 TPS2069D Vin 接近0V (只要低于 Vuvlo=3.36V)时、TPS2069D 将被禁用、因此不会有明显的电流回流。

    如有任何问题、请随时提问。

    此致、
    Bob
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Bob、
    我最初使用的是 Diodes Inc.器件 AP22814AW5-7、因为其额定电流较高、但其性能未达到预期。 反向电流为30mA、虽然数据表建议电池处于 uA 区域、但电池电量会很快耗尽、因此我在尝试使用 TI 器件之前先与您进行了检查。 这与最初的 Diodes Inc.器件引脚对引脚兼容、但它工作正常!
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、

    很高兴听到这个消息。 感谢您的关注、如果有任何问题、敬请提问。

    此致、
    Bob