This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP126:Si 测试失败...

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/691392/sn75dp126-si-testing-fail

器件型号:SN75DP126

降级器、

随附的是客户 SI 测试的眼图。

通过测试的质量似乎不好。

是否有人建议通过 SI 测试?

谢谢。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SN65DP126使用什么 EQ 设置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    客户尝试将 EQ 设置为100 (默认值)和111 (18dB)、但仍然未通过测试!

    另一个问题是、根据眼图、波形是否看起来像 DP 信号或 HDMI 信号?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上图中使用了哪些 EQ 设置? 这在(方框图)中是什么应用? 是 HDMI 还是 DP 信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    主席先生、从该图可以看出是 DP 信号还是 HDMI?

    客户设置如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从眼图中、您使用的是 DP、您需要提高 DP 信号的 VOD。 您使用什么 VOD 设置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    更多问题如下所示。

    1.现在、客户信号似乎正常!

    但是、有几个 SI 测试项目失败。

    随附的是故障项目列表和波形。

    您能给我一些验证/调整的要点吗?

    2.客户反馈、在进行 SI 测试时、如果他们更改输入源信号振幅、DP126的输出将保持相同的电压、无论电压是增加还是减少都是如此。

    是否正常?

    谢谢。

      

    e2e.ti.com/.../SI-test-fail-report.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    主席先生,很抱歉,我补充一项质询。

    3.通过 Lane0~3输入,但我是否可以强制输出信号跟随源信号? 有此功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.我查看了您的合规性报告、似乎您的线路中有一些可能导致错误的反射。 我会测试您的连接并确保它们良好。 我还会运行 TDR、看看您是否有导致反射的东西。 最后、我将进一步讨论 DP126的设置、以查看是否对其进行了修复。  

    2.您需要更改该寄存器以更改摆幅。

    3.通过 Lane0~3输入,但我是否可以强制输出信号跟随源信号? 有此功能?

    您能进一步解释这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    对于 Q2、客户知道更改 DP126摆幅设置可能会更改输出电压摆幅、但不会因更改测试机器设置而更改。

    您的意思是、无论是否测试机器源信号摆幅变化、DP126都将保持相同的输出摆幅、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DP126是一款限幅转接驱动器。 DP126只能通过改变 Vsadj 和上面的寄存器来增加输出。