This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD09:SN65HVD09

Guru**** 2930720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692275/sn65hvd09-sn65hvd09

器件型号:SN65HVD09

您好!

在组件数据表中、您仅提到组件高度的最大值(1.20mm)。 我想知道该高度的公差是多少。 请尽快答复。 等待宝贵的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我将与我们的封装团队核实这一点、然后返回给您。 由于我们目前有一些人不在办公室、因此可能需要几天的时间。

    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    虽然我们没有正式的最小限制规格、但根据我们工厂执行的测量结果、我们建议将1.1mm 视为实际的下限(包括封装主体和引线)。

    此致、
    最大