This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4020BI-Q1:未检测到 TUSB4020BI Q1集线器

Guru**** 2539440 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB4020BI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693253/tusb4020bi-q1-tusb4020bi-q1-hub-not-detecting

器件型号:TUSB4020BI-Q1
主题中讨论的其他器件:TUSB4020BI

我将 TUSB4020BI Q1用于双端口 USB 集线器。 我已根据 TUSB 数据表中的建议制作了原理图。 PC 未检测到我的设备。 由于我是第一次这样做、我不确定可能的故障排除点。 此外、由于此集线器不需要编码、因此我尝试猜测硬件中的问题、例如组件选择、布局以及与集线器一起使用的电阻器。 请在检查点指导我。 我在这里连接集线器原理图。 感谢您在该设计中提供任何帮助。 作为第一个计时器、我可能会错过有关这一点的要点。

谢谢、此致、

Nilam。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nilam、

    VBUS 输入应具有电阻分压器网络(90.9K/10K)、如果不使用 SMBus 主机配置集线器、则需要移除 R22。 拆下 R22并确认 VBUS 已拆分后、集线器应正常工作。

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查此项。 此外、我还尝试移除 SMBus 下拉电阻器。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VBUS 看起来正常。 集线器是否仍然未连接? 晶体电路是什么样的? 集线器下方是否有良好的散热焊盘连接?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否 我组装了一个不起作用的 PCB。 我在这里连接了用于集线器的晶体电路和散热焊盘。 散热焊盘位于 PCB 的顶部和底部、带有过孔、并且这些过孔未被包覆(屏蔽)。

    我将使用另一个 PCB 进行检查。 对于上游端口、我在 PCB 上焊接导线、我想这不会有任何问题、因为我最初不连接长电缆。 我已经检查了焊接导线的连接。 还想知道集线器可以覆盖多远的距离。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否确认 USB_VBUS 电压为~500mV 且其他电源轨正确? 时钟是否启动? USB_R1引脚上的电压是多少? 您能否检查上游 DP 和 DM 线路的线路状态?

    谢谢、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将检查时钟是否启动并返回给您。

    谢谢、

    Nilam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经更换了分压器中的10K 电阻器、现在检测到 USB、但显示为未知 USB 器件。 在我尝试更新驱动程序后、显示为设备描述符请求失败。 VBUS 上的电压为400mV 至440mV。

    此外、USB_R1电压为500mV。

    谢谢、

    Nilam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nilam、

    我希望 VBUS 接近500mV。 您能否检查 DP 和 DM 是否未交换?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    根据颜色编码、 当我将电缆连接到器件时、它不会检测到。 但是、当我交换这些电缆时 、会检测到它是未知的 USB 设备。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    我已经检查了 MSO 上的晶振频率、它正确地显示了24MHz。 但 DM 和 DP 上没有脉冲。 它仍然显示为未知的 USB 设备并给出设备描述符请求失败错误。 不使用更新驱动程序也无法重新安装。

    谢谢、

    Nilam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它听起来像是 USB DP/DM 连接问题、而不是描述符问题。  您能否确认集线器连接时 DP 是否变为高电平(3.3V)?  它可能会脉冲高电平、然后变为低电平或变为高电平并保持高电平(挂起)。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、DP 持续保持在3.3V、DM 保持在0。 此外、下行端口开关电压逐渐从5下降至4.4、然后下降至3.4 V

    VBUS、USB_R1、晶振频率、3.3V 和1.1V 等所有点都正常。 仍然检测到它是未知 USB 设备。 我尝试手动更新它的驱动程序、但也失败了。

    谢谢、

    Nilam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nilam、

    显示集线器进入挂起模式。 您能否确认 SMBUSz 为高电平? 连接上行端口时、下行端口电源是否打开? 什么是为下游端口提供5V 电压? 您能否附加完整的原理图? 如果您无法在论坛上发帖、请接受我的朋友请求并直接将其发送给我。

    谢谢、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我已移除 SMBUSz 下拉电阻器。 但它仍然很低。 在 DS 端口上、下游端口电源以4.8-4.9 V 的电压开启。

    谢谢、

    Nilam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nilam、

    TUSB4020B 将在上电复位后将 SMBUSz 驱动为低电平、只要移除下拉电阻器、SMBUSz 在上电复位时将被采样为高电平。 该原理图显示在下游端口上启用了电池充电、因此您应该看到、在没有连接主机时下游端口电源应该打开、然后在连接主机时脉冲低电平、并在枚举完成后最终重新打开。 您看到端口电源行为了吗?

    此致、
    JMMN
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    就 DS 端口而言,它的行为是没有主机,它显示5V,当我连接主机时,它的电压逐渐减少到零,再也不会返回到5V。 我必须断开集线器的连接、然后重新连接集线器、以使 DS 端口通电。 只是想知道这是铁氧体磁珠还是 TVS 二极管导致的、还是电流问题。

    谢谢、

    Nilam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nilam、

    好的、如果枚举失败、这是预期的行为。  集线器和主机之间似乎存在某种连接问题、电缆的长度是多少?  您是否在所有平台上以及跨多个单元看到此问题?

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    连接电缆非常短、大约50-60厘米。 但它是焊接连接。 我已经组装了两个 PCB、另一个根本没有检测到。 差分对的轨道宽度为6mil、间隔为8mil。 可行吗?

    检测到一个设备,但它有描述符问题,它的电池充电不起作用。 而另一个未检测到、但其电池充电正常。

    谢谢、

    Nilam。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!

    通过 berg 带连接 US 端口而不是直接焊接到 PCB 后、这两个器件现在都在工作。 感谢您提供测试和故障排除点。

    谢谢、此致、
    Nilam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    JMMN、您好!

    在该注释中,上行端口可以使用多长时间的电缆?

    谢谢、
    Nilam。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 USB 2.0、最大电缆长度为5米。

    此致、

    JMMN