This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:如果 SMBUZ 被拉至高电平、器件能否以 I2C 从器件的形式连接到 I2C 主机。

Guru**** 2541010 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/692577/tusb8020b-can-the-device-be-connected-to-i2c-host-as-i2c-slave-if-the-smbuz-is-pulled-high

器件型号:TUSB8020B

当 SMBUSz 为"1"时、器件能否连接到 I2C 主机。 在其他工作中、TUSB8020成为 I2C 从设备。 数据表仅讨论如何连接 I2C EEPROM。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当 TUSB8020B 处于 I2C 模式时、器件是一个 I2C 主机、可对电路板上的 EEPROM 进行写入和读取。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ganesan、

    当 TUSB8020B 处于 SMBus 模式时、它作为 SMBus 从器件运行、并等待 SMBus 主机进行配置、然后才能进入器件正常运行状态。