This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD11:关于 SN65HVD11D A/B 端口短路电流

Guru**** 2380860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694336/sn65hvd11-about-sn65hvd11d-a-b-port-shorted-current

器件型号:SN65HVD11

我使用 HVD11将100英尺的导线和相关的 EMI 滤波器电容接地(7Mbps 曼彻斯特编码格式)。  我想确保输出波形不会 因 器件的输出电流限制影响而变得过于舍入。  您能否告诉我、+/-250mA 的 IO 术语"短路输出电流"是否会用作瞬时电流限制?  需要了解这可能对驱动容性负载时的差分上升和下降时间产生的影响。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeter、

    当 A/B 引脚短接至电源时、IO 更类似于直流规格。 在您的应用中、总线上是否有任何终端电阻器? 如果确实如此、则可以使用驱动器的上升时间(50Ohm 和50pF 时为20ns 左右) 来估算影响。 瞬时电流约为 C (dV/dt)。 除非电容器很大、 否则这可能不 是问题。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。  在我的应用中 、我们将驱动100英尺的电缆和一些 EMI 滤波器电容。  我在  PSpice 中创建了一个具有负载(电容式和电阻式)和上升/下降时间的发送器模型。  在这些仿真中、我看到驱动器瞬时输出电流达到~200mApk 、我希望确保电流限制不会生效、从而导致差分波形的上升/下降时间进一步缩短。  通常、对于这些器件、该器件中是否有任何东西会导致额外的压摆率限制、例如电流限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jeter、
    我认为~200mA 不受电流限制电路的调节。 也没有其他电路可限制压摆率。 如果您有更多问题、请告诉我。
    此致、
    Hao
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    200mA 是驱动器为我建模的上升/下降时间拉入负载的电流。  我所说的是、考虑到数据表中指定的上升/下降时间以及器件在我的应用中需要驱动的电容负载、驱动器可能向负载拉出/灌入的瞬时电流可能非常高。  在这种情况下、我的 PSpice 模型中没有其他电流限制。  我想确保我理解数据表中指定的+/-250mA 电流限制、以及它是否可能充当更高容性负载的瞬时电流限制。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeter、

    您可以考虑负载电容 C 由一个小电阻 R 充电/放电。如果驱动器具有更强的驱动能力、R 的值将会更小。  如果没有寄生元件、则流经 R 的最大电流 与 电流限制相同。 但 实际上、寄生虫也会产生电流路径。 因此、您可能会看到瞬时电流高于 IO 规格。 我希望这对您有意义。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hao、

    不确定我是否完全理解您的观点。  高于 IO 的瞬时电流对于我的应用来说是可以的。  实际上、在驱动电容负载(长线组)时、需要确保不受压摆率限制。  我只是想确保我了解了驾驶员的功能、以便正确地对其建模。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeter、

    我画了一张图片供您参考。 由于 IC 上的寄生、红线显示了快速转换期间的额外电流路径。 如果信号稳定、则电流限制占主导地位。 如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao