This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83A:CLKIN 输入结构

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694700/sn75lvds83a-clkin-input-structure

器件型号:SN75LVDS83A

您好、专家、

将 SN75LVDS83A 连接到 FPGA 时出现问题。

如下面的捕获所示、如果 SN75LVDS83A 通过 CLKIN 和 D4连接到 FPGA。 对于 CLKIN、发现失真(绿色波形)。 但是、D4引脚上的波形是正常的。

CLKIN 和 D4都是 SN75LVDS83A 的输入引脚、为什么来自 FPGA 的 CLKIN 信号会受到器件的影响、但 D4不会受到影响? CLKIN 引脚的输入结构是什么?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周您好、

    看起来有一些额外的电容、并导致 CLKIN 引脚上的反射。 不过、该信号对于时钟信号来说仍然正常、因此这不是问题。 不过、我将检查输入结构是否有任何信息。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anyiam、

    我有同样的怀疑、但迹线上没有电容器和电阻器。
    不确定 CLKIN 引脚的输入结构是否与 D4引脚相同。 因为数据表中没有此类信息。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有此问题的更新?

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周您好、

    我已经联系了设计人员以获得更多信息、但他们还没有回复我。 我将在收到更多信息后立即向您更新。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周您好、

    我已通过设计确认 CLKIN 的输入电容比数据引脚高、这说明了您看到的失真。

    此致、
    I.K.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anyiam、

    我们是否有 CLKIN 引脚的输入电容值? 然后、我们可以在设计中注意到这一点。

    或者是否有任何 P2P 设备可以替代 SN75LVDS83A?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    周您好、

    我们没有这些信息、但您应该能够在实验室中进行测量。 产品页面上列出了一些 P2P 替代方案、但我想它们可能都在 CLKIN 引脚上具有更高的输入电容。 不过、使用该信号不应像现在那样出现问题、因为它对于时钟信号仍然看起来很好。

    此致、
    I.K.