This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO3082:ISO3082 TX 错误

Guru**** 2930450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693251/iso3082-iso3082-tx-error

器件型号:ISO3082

大家好,

当我使用 ISO2083通过 USB 串行端口与计算机通信时、计算机接收到的部分数据错误。9字节的帧数据、前4字节正确、后5字节不确定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    以下两项有助于我调试此问题:

    1. 您能否提供原理图?
    2. 您能否提供 A、B、D 和 R 的示波器截图?

    除了这两项之外、这是每次发生还是偶尔发生错误?

    感谢您通过 E2E 与我们联系!

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    • 这种情况每次都会发生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wade、

    感谢您提供原理图。 乍一看、原理图中没有任何错误。  

    您是否有任何数据范围快照?  

    您是否在相同的设置下尝试过任何其他 RS-485收发器、并看到了不同的结果?

    此致、  

    Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wade、
    我几天内没有听到您的声音。 您是否能够确定导致此问题的原因?
    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dan,

    当持续发送0时、PC 端接收到一个错误。 这种现象与 ADM2483相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wade、
    软件或 USB 硬件串行端口可能存在问题。
    此致、
    Dan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢