This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDEP0061:如何将 TIDEP0061参考设计与通用 CNC 软件结合使用?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDEP0061, DRV8711

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/694021/tidep0061-how-to-use-tidep0061-reference-design-with-general-cnc-software

器件型号:TIDEP0061
主题中讨论的其他器件: DRV8711

 您好!

 我对 用于控制小型 CNC 机器的"具有250kHz 控制环路、基于 SORTE PRU-ICSS 的4轴 CNC 路由器"非常感兴趣。 如何将其与 CNC 软件配合使用? 例如 Mach3 和 GRTL。

 此致、

 KK

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、KK、

    感谢您关注 TIDEP0061。 此 TI 参考设计侧重于实时通信控制单元和步进电机驱动器控制。 CNC 软件和 SORTE 主凸轮之间的接口由 ARM 处理器完成-此功能尚不可用、需要客户开发。

    此致、
    Thomas
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    KK、

     SORTE 协议解决了 CNC 应用中的两个问题。

    通过对电机使用基于数据包的通信、可以更可靠地传输步进、方向和位置信息。 此外、基于数据包的通信允许使用菊花链式接线、对于每个电机的离散步进、方向和位置信号、这明显小于点对点导线。

    2. SORTE 支持4us 的最短周期时间或250kHz 的最大步进频率。 电机驱动器 DRV8711还支持250kHz 的最大步进频率。 这种高步进频率可实现轴的快速、平滑(高微步进数)运动。

    4us 步进生成的挑战在于 CNC 软件。 例如、在10s 或100s 内具有中断延迟的 LinuxCNC 不允许在4us 内生成步骤-即使是最快的 x86 CPU 也是如此。 GRTL 运行在速度相当慢的 MCU 上、支持高达30kHz 的步进频率。 在高达1GHz 和 RTOS 的 AM335x MPU 上移植 GRTL 可以使步进频率大于100kHz。 在这里、需要修改 t步 进.c 源代码以与 PRU 上的 SORTE 主协议连接。

    另一种选择是将 CNC 处理拆分为多个 CPU。 66AK2G 和硬件参考 http://www.ti.com/tool/K2GICE 等器件