This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV804:DS90LV804能否并行两个5.5英寸屏幕?

Guru**** 2907830 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV804

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/693085/ds90lv804-can-ds90lv804-parallel-two-5-5-inch-screen

器件型号:DS90LV804

您好、先生、

DS90LV804是否可以并联两个5.5英寸屏幕? 两个屏幕上都有一张图片。

THS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    您能提供更多详细信息吗? 我不确定"并联两个5.5英寸屏幕"是什么意思?

    此致、
    相位
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wayne、

    一段时间没听到过你的反馈。 您是否仍需要有关此方面的支持? 我将继续并关闭此主题、但如果您仍需要支持、请随时回复以再次打开并提供所需的信息。 谢谢。

    此致、
    相位